This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.216万:3.3V输出电压启动行为与预期行为不匹配

Guru**** 2464530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574949/tps62160-3-3v-output-voltage-startup-behavior-is-not-matching-expected-behaviour

部件号:TPS6.216万

您好,

请查看所附示意图,我们正在生成 各种导轨(5V,1.35V,3.3V和1.8V),我们正在 使用 PG输出进行功率定序,当我探测3.3V导轨时, 我没有得到 网络工作台模拟的结果。 (连接了按扣  , 大约需要 500毫秒 来提高 3.3V)    

原理图不 是工作台的精确副本。  请解释额外的组件及其价值如何影响性能。

在 其中一个电路板中 ,我们 观察到一种行为 ,即 我们的3.3 输出 电压不能先在1.8 V下稳定 ,比如 500 0r 600 ms,然后只能上升  到 3.3V, (请参阅 图2)如果我 通过 断开处理器和图像传感器的电源来消除主板上的负载,则会显示与 图1类似的行为

我有以下问题  

1)  PG引脚上的上拉电阻值是否会导致T

2)在EN 引脚和并联中添加额外的电容如何影响性能。

注:图2 显示的是2.8 V,如图我们探测的 LDO后面 的LDO (由3.3V产生  ),输入的行为也相同。  

 e2e.ti.com/.../NIC_5F00_CARD-_5F00_-P03_5F00_POWER_5F00_SUPPLY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    很遗憾,我看不到示意图。
    请与我们分享:
    —每个DCDC转换器的输入,输出电压和负载电流规格
    -示波器屏幕截图,包含关键DCDC转换器的输入电压,输出电压,PG信号和EN信号
    -原理图和布局
    -启动过程中是否有任何负载连接至DCDC转换器的输出?

    此致

    卢博米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Lumbomir,
    两个图像之间有Schemaatic .pdf,请告诉我您是否可以下载该文件。
    调节器的规格为
    VIN 12 V
    输出电压3.3 V
    IMAX 500mA

    关于负载连接
    我在负载和空载情况下观察到,
    1)在一个板上,在两种情况下,它与图1相同,即Vout在1.8 V下稳定,并升至3.3V
    2)在其他板上,其行为是aas (如图2所示,带载)和aas (如图1所示,无负载)。
    即使这款波形设备正服务于我们的目的,但在5-6个月后,它就开始出现问题,例如图像没有得到正确记录,重新启动时它就会修复,但一旦出现此问题,它就会非常频繁地出现。

    现在,我拥有的两个示例没有任何问题,因为每个功能都是相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    图1中3.3V滑轨的斜升(3.3V滑轨先斜向1.8 ,然后斜向3.3V)似乎不能正常工作。

    如何产生输入电压12伏?

    此导轨可提供的最大功率是多少?

    正如我所说,请与我分享示波器屏幕截图,其中包含以下波形:

    • 输入电压12V导轨(在C22上测量)
    • 导轨VCC_12V的输入电流
    • L4电感器电流
    • U7上的EN自转电压

    以下电压轨的输出电流是多少:

    • VCC_5V
    • VCC_1V8
    • VCC_1V35

    此致

    卢博米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumbomir,您好 !

    请 查找随附的示意图。 以前我 认为这是特定于主板的问题, 因为那一次我只有一个主板 , 而这是  自 去年4 年以来一直在现场的产品的一部分。

    但是现在我有4块板/产品,其中一块无法 正常工作,另一块正在工作,当我发现 3 块工作板给出了正确的无负载波形/非常低的负载时,即没有芬奇处理器和图像传感器,但它们也显示了与 负载类似的行为。

    当我进一步调试时,我意识到我们正在 为图像传感器和 处理器的功率定序制作RC延迟电路。 由于电路3V3的延迟,导轨 应关闭 500毫秒,但在这段时间内,1v8已打开 ,导轨1v8和3V3都 在与 其它导轨一起使用处理器 。 所以我 怀疑1v8在3V3导轨  关闭的时候从处理器上脱落/脱落,这就是   为什么当1v8 打开时,它在某些斜坡上升后显示1.8 导轨。

    下面 是带有其他  导轨的带电的RC延迟电路的图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    未 能附加 示意图 e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_0.0075万_5F00_b2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布此波形。 这些是输出电压还是EN引脚?

    看起来1.35V正常,但1.8V需要时间。 您是否可以放大此图并在波形上显示12V,1.8V_EN,1.8V_PG和1.8V?

    另外,我注意到您有一个相当大的电阻器用于1.8V PG。 EN输入具有~400k下拉,当EN为低时连接。 使用这样一个大的上拉电阻器,EN上的电压可能不足以记录高逻辑电平。