我们正在使用BQ2.5895万进行设计-该方案很简单。 电源接通时,负载由电源供电。 电源关闭时,蓄电池接管。 我们已将负载连接到PMID引脚。
负载约为2A峰值,平均700mA。 适配器(5V电源)可以提供3A电流。
我们已经测试过负载可以通过电源和使用蓄电池增压来提供。
但是,电池在任何情况下都不充电。 读取I2C寄存器时没有故障,并且检测到输入为 USB DCP = 3.25A。
寄存器还指示已启用充电模式(当电源可用时),且设备处于快速充电模式。 但ADC读数和实际读数都显示充电电流为0。
请参阅随附的设计示意图。
我们还尝试绕过电池保护电路(bq2.97万)。 结果是相同的。
--
请帮助我们解决问题。
谢谢,此致,
Saurabh