This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.513万:输出电压问题(正极和负极)

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577368/tps65130-problems-with-the-output-voltages-both-positive-and-negative

部件号:TPS6.513万

您好,

我们正在构建一个PCB,它需要+7.5V和-7.5V输出,负载约为65mA,我们正尝试使用TPS6.513万来实现这一目标。 我在这里附上了示意图,其中显示了我们用来获得所需结果的组件。 而不是获得+7.5V和-7.5V电压,而是获得11V和-4.5V电压。 电阻器,电容器和电感器的选定值已根据数据表的应用部分进行计算。  

非常感谢您为获得正确的电压输出提供任何帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavi,

    您显示的电路应该工作正常。 C98的建议值为4.7nF。 有多少主板存在此问题?
    您能否共享您的BOM?
    在未连接负载的情况下测试电路板:测量FBP和VREF针脚处的电压,并使用示波器测量通电时的VPOS和VNEG。

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处提供更多信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    很抱歉,回复时间太长了。 我们正在等待新的PCB分路板重新测试电路。 将C98更改为4.7nF并重新执行电路后。 我获得稳定的+7.5V输出,但没有获得稳定的-7.5V输出。 对于负输出,它会持续在10V至-14V之间波动。 VREF针脚的电压为1.213V,FBP针脚的电压为1.3V。

    此致,
    Bhavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhavi,

    您是否可以发送您的主板的图片。 在我看来,您的问题与主板的制造有关,而不是IC本身或电路原理图。
    www.ti.com/.../tps6.513万evm-063上提供了一个EVM ,您可以使用它来执行不同的测试。 您需要更改反馈电阻值以获得所需的输出电压。

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    很抱歉再次延迟回复。 现在大学里有很多工作要做。 下面是我们用来进行测试的两块板的图片。 两个主板的结果相同。 我们将主板打印在外面,然后自行填充组件。 两个主板的结果相同。 我得到了+7.5V的正输出和波动的负电压。

    我重新检查了评估板电路,它似乎与我们的电路大部分匹配。 我们在制作电路时参考了芯片的数据表。 除了主板之外,我们是否还有其他事情做得不对? 如果电路设计正确,我们可能会要求其他人填充(我的意思是专业)并进行尝试。

    谢谢你

    此致

    Bhavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我也一直在和他一起研究这个问题。 我能问一下为什么TINA中没有此芯片的SPICE模型吗? 如果可以先用SPICE对设计建模,则验证设计并跟踪任何问题会容易得多。 目前的情况是,我们可以购买评估板,但我不知道这对我们有多大帮助,因为电路基本上是一样的。 也许我们的测试板填充不正确,但由于两个测试板的表现完全相同,这种可能性似乎较小。

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavi Bharat,Matthew,您好!

    原理图基本相同,这是正确的,但布局完全不同。 请注意,对于每个电源,接地,反馈电阻器的放置以及补偿组件的放置至关重要。 这意味着开关模式电源的布局非常重要。 如果布局与开关模式电源不匹配,则电源无法正常工作,无法自行损坏。

    我建议遵循EVM的布局,然后IC将正常运行。 您无需订购EVM,只需复制EVM用户指南中提供的布局即可。

    此致,
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brigette,

    感谢您的建议。 我们将采用这种方法,并让您了解其发展情况。

    谢谢!
    马特