This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:频率同步

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574329/tps40170-frequency-synchronization

部件号:TPS4.017万
主题中讨论的其他部件: TPS4.04万

您好,

我们收到了客户关于TPS4.107万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们考虑在从属模式下从自由运行频率模式更改为频率同步模式。
 对这种用法是否有任何疑虑? 我认为没有问题。 但请让我确认一下他们的立场。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表所述,TPS4.017万可以在从属模式下同步,从属控制器可以同步到内部切换频率+/- 30 % 内的外部时钟。

    另请注意:

    当使用外部同步时钟信号进行同步时,将时钟信号的最大转换速率限制为10 V/4 Ω,以避免潜在的PWM抖动,并通过5 µs kΩ 电阻器将同步引脚连接到外部时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们从客户那里得到了一个额外的问题。
    请帮帮我们。

    [问题]

    输入同步引脚的外部时钟时,从自由运行切换频率到外部时钟频率的延迟时间变化有多大?
    他们希望确保输入外部时钟后立即更改切换频率。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San,
    让我在长椅上检查一下,然后回复给您。

    此致,
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在董事会上等候。 在此期间,我检查了TPS4.04万,它在2-5us内作出响应。  通常需要2-3个时钟周期才能锁定频率。

    例如,500kHz同步脉冲(2us periode)将在5us范围内更改切换频率。 获取TPS4.017万板时了解更多详细信息。

    此致,

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    如果您能提供波形,我将不胜感激。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见TPS4.017万随附的波形。