This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:带电源通道的充电器?

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574812/bq40z60-charger-with-power-path

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件: BQ2.4075万GPCCHEMBQSTUDIO

我正在为正在进行的项目制作系统端电池充电器/PMIC,我最初认为bq40z60可以为Lipo 3S电池组完成充电,平衡,电源路径等所需的所有工作。  在过去的两周里,我一直在尝试了解bq40z60 EVM板,并且我有一些问题或顾虑:

  1. 以前曾提出过这一问题,但没有得到答复。  bq40z60是否可以在没有微控制器告知何时打开其FET的情况下独立工作?  我希望能够在生产中将其闪存,以便在没有微控制器干预的情况下自动使用(读取电池统计数据和测量除外)。  我不想在电池需要充电,需要打开输出,打开密封,重新密封等时进行选择
  2. 如果我插入了电源适配器,我希望vsys电源切换到适配器作为电源,并在需要时为电池充电。  同样,UC或PC也不会告诉IT这样做。  我无法找出正确的命令来刷新设备,以在启动时启用输出和自动充电。
  3. 如果没有适配器,我希望bq40z60保持vsys上的电池电量,为设备的其余部分供电。 我想在插入电池时立即在vsys上通电。  从我所能了解到的情况来看,微型或PC必须告诉bq40z60才能唤醒,解除封条并打开必要的FET。  默认情况下,此设置对我有何影响?  这是基本的电源路径。  芯片应该支持它,所以我可能做了一些错误的事情。
  4. 我正在使用现成的LiPO 2200mAh电池,不确定要设置它的化学ID。  到目前为止,我刚刚从列表中选择了一种具有相同安培小时额定值和锂聚合物的化学物质。
  5. 只是为了清楚操作: 当我为电池充电时,我注意到我的电源通常在15V时以1.6aHr的频率充电,然后我看到它开始频繁地从0-1.6ahr切换充电。  我启用了细胞平衡,我认为这是细胞平衡程序,对吗?  其中一次发生这种情况时,我启用了vsys,它也以相同的速度关闭和打开。  是否有一个设置可使vsys常数保持打开?

我使用 BQ2.4075万的时间太长了,所以我真的在尝试获得相同的功能,除了明显更高的输入电压,3S LiPO和电池平衡,因为在我看来,这对于2个以上的电池来说是非常需要的。  我很喜欢这款芯片如此独立,无需外部控制即可在内部进行所有切换。

感谢大家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米,

    以下是对您的问题的一些评论。

    #1:该器件可以独立使用,FET应保持打开,除非出现可关闭其中一个或另一个的故障。 也可以将CHG FET设置为在充电端接时关闭,但当检测到放电电电流时,它将自动重新打开。

    #2:当适配器电压接通且电压高于vsys时,充电器应自动启用。 充电器将首先为负载供电,多余的电流将为电池充电。

    3:如果存在电池,设备由BAT输入供电。 此外,FET将保持启用状态,以便从电池向负载(vsys)提供电流,除非发生故障。

    4:您可以使用我们的在线GPCCHEM工具尝试为您的细胞生成ChemID匹配。

    #5:在更新状态达到0E之前,单元平衡被禁止。 您必须完成优化周期,然后再进行一次Qmax更新才能达到0E。


    如果您的设置未正确执行,则可以附加一个srec,我将尝试用它来检查设置。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的回答,我继续努力,对EVM电路板电路进行了我自己的再现,使其大部分内容保持不变,包括封装尺寸。 我在使其与SMBus上的EV2300通信时遇到了一些问题。 我不确定这是否需要是它自己的主题,或者继续这一主题。 我正在尝试让主板初始通电,充电/放电FET已关闭,因此我的负载无法获得任何电源。 我认为我需要进行一些初始配置,这会导致我的问题,我无法与bq40z60通信。

    在做了一些研究之后,听起来我和这个线程中的Matthew有相同的症状: e2e.ti.com/.../47.5695万
    OP放弃前的最后一个帖子是检查BQ40Z60是否正常工作:
    "...您对ACP施加了电压,因此仪表应会唤醒。 下一步是确定仪表是处于唤醒状态还是处于关闭状态。 检查以确保BAT和PBI上有电压。 您还可以监控热敏电阻,以查看仪表是否处于唤醒状态。 如果仪表处于唤醒状态,并且在数据闪存中选择了热敏电阻,则您应该能够定期在热敏电阻上看到脉冲。 如果您没有看到任何脉冲,则可以尝试测量设备VSS引脚的电流。 您应看到至少100uA电流。 检查的一个方便位置是将电流表插入电池的接地回路。 (1个)"

    我在3S电池组(测量值~11.7V)和连接15V直流电源的情况下执行了上述检查。 下面是我的结果:
    非加太国家措施15五
    在~11.5V时,BAT和PBI相同
    热敏电阻4确实获得~100mV的脉冲电压(读数来自Fluke万用表而不是示波器)。
    作为最后一项测量,我将万用表与1N (BAT-)连接串联,并测量到~300uA的电流。

    从上面看来,它似乎工作正常,对吗? 我已经仔细检查了主板上的迹线,确实找到了SMBus数据和时钟的正确位置,并且具有与EVM主板相同的ESD保护。 但是,当我将EV2300连接到主板并启动bqStudio时,我看到的第一件事是手动选择芯片固件的窗口,因此它显然没有从芯片中获取版本号。 每当我查询FW_Build或HW_Build时,我都会得到与Matthew相同的错误:
    -发送数据时出现命令错误:设备未确认。
    - WriteMACReadBlock通信错误:发送的Mac命令与读取数据包中返回的MAC不匹配。
    我已经尝试了bq40z60的两种固件选择。

    我还可以尝试哪些方式与bq40z60进行通信?
    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的逻辑分析器的屏幕截图。  只是一堆小装饰品。  我想接下来我会取消ESD保护,看看是否有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,齐纳二极管是造成问题的原因。  有趣的是,它们的焊接方向正确,部件号与EVM板相同。  但取下这些解决了问题。

    现在讨论更重要的问题。  使用与以前相同的配置(15V充电器,11.7V bat),我无法启用输出FET。  我将进行更多挖掘,以查看是否打开了安全门等

    下面是我当前设置的屏幕截图:

    我仍然在学习这里的一切意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶利米
    您当前没有启用FET或Impedance Track。 已使用"命令"面板上的按钮发送auge _EN和FET_EN命令以启用这些命令。 您应在制造状态寄存器中看到它们各自的标志变为红色,FET也应打开。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保险丝=1.针脚AFEUSE (N21)是否为浮动? 或者保险丝确实损坏了?
    或者连接单元格的顺序错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好的观点。 我没有注意到保险丝标记已设置。这确实表示AFEFUSE针脚不低。 但是,需要启用FET,以使仪表打开它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法官,
    您回答正确。 这就是我的问题。 我让AFEFUSE引脚浮动。 幸运的是,我把它的测试点放在PGND测试点旁边(我知道从技术上讲它应该在AGND上)。 将0.1uF电容和下拉电阻器放置到位后,熔丝位变低,我可以控制FET并启用FET_EN (感谢Thomas),允许对FET进行自动控制。

    感谢你们两位的建议,让我感到正确。

    Thomas,我是否可以提出将来的bqstudio功能请求? 如果用户可以将鼠标悬停在寄存器屏幕中的各个位上,并查看全名,可能还有一个简短的一行描述,这将是蜜蜂的膝盖。 我一直在这样做,期待出现一些弹出窗口。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这家酒店还在继续……  我准备执行一个学习周期,在测试2200mAh 3S Lipo的充电时,我看到了一些非常奇怪的事情。  在我的工作台电源(15V,3A)上,我看到电流在大约1秒内从0-1.8A持续变化。  充电期间是否正常工作?  我想我会看到持续电流工作的2A充电。

    以下是bqstudio寄存器:

    ACLW,ACFET和CHGR保持更改状态。

    我正在尝试插入我的srec文件,但在发布时,它不断给我一个错误。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电电流不应按所述循环。 这通常是由于拉出电源造成的。 我无法提高电流限制,然后尝试降低数据闪存的充电控制部分中的当前设置。 尝试800 mA至1A以查看其是否停止循环。 您也可以导出为srec文件,我可以对其进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是指向srec文件的链接: drive.google.com/open

    我将电源上的最大电流拖至5A,但它仍在工作。

    将Normal Temp (正常温度)充电电流更改为200mA,使充电器在0-80mA之间振荡(由电源报告)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶利米
    我已经下载了您的srec文件,并将在明天检查。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米

    我将您的srec文件编程到设备并检查了参数。 我会将最小电压输出保持在6294mV,但我将其保持在6500mV以进行测试。 我应用了15V适配器。 电池开始使用稳定的2A充电电流充电。 电源供应1.62A。 很难说您的EVM为什么不工作。 J3接线盒上的3S和4S端口短接在一起,J4跳线上是否选择了3S选项?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实将3S和4S端口短接在一起,并且选择了3S。  我将6294mV更改为6500mV,因为这就是数据表中关于3S细胞的说法。