大家好,
我的一位客户正在评估UCC2.86万。
他们有 以下 几个问题。 请你给我你的答案或意见。
1. VDD (6号引脚)波纹电压应在多大电压内? 低于200mV? 500mV? 什么是推荐值?
2. 器件数据表第26页上的550mV的fomula 26,27来自何处?
3.他们希望尽可能使用QR 模式以降低EMI。 请问如何操作?
我们希望您的回答或意见能够得到满足,
此致,
中井和谷。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的一位客户正在评估UCC2.86万。
他们有 以下 几个问题。 请你给我你的答案或意见。
1. VDD (6号引脚)波纹电压应在多大电压内? 低于200mV? 500mV? 什么是推荐值?
2. 器件数据表第26页上的550mV的fomula 26,27来自何处?
3.他们希望尽可能使用QR 模式以降低EMI。 请问如何操作?
我们希望您的回答或意见能够得到满足,
此致,
中井和谷。
设计计算器在计算中使用正确的值(25 mV):
设计计算器使用数据表上电气规格中的典型参数和阈值。 建议使用的部件尽可能接近计算出的建议部件值,假设1 % 电阻器, 计算结果的10 % 内的初级电感 以及高质量电容器(X7R和C0G类型)。
对于非常保守和稳健的设计,您可以使用数据表中电气特性表中的相应最小值或最大值重新计算,但功率级组件(例如输入电容器,电感值和转速比)不会更改。 组件容差的最大影响将是OVP电阻分压器,功率限制电阻器,电流感应电阻器和软启动电容器。 这些组件可能需要根据最小值和最大值进行"调整"。
当然,如果你能实际看到我刚刚注意到的方程式在网上可用的计算器中不可见的话,重新计算会更容易。 这是一个计算器让你在我提交的时候可以看到方程式在网站上得到更新
我希望这能有所帮助。