This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.86万:UCC2.86万问题

Guru**** 2465760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574314/ucc28600-ucc28600-questions

部件号:UCC2.86万

 大家好,

 我的一位客户正在评估UCC2.86万。

 他们有 以下 几个问题。 请你给我你的答案或意见。

1. VDD (6号引脚)波纹电压应在多大电压内? 低于200mV? 500mV? 什么是推荐值?

2.    器件数据表第26页上的550mV的fomula 26,27来自何处?

3.他们希望尽可能使用QR 模式以降低EMI。 请问如何操作?

 我们希望您的回答或意见能够得到满足,

 此致,

 中井和谷。       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中井山

    1. VVD导轨上的pk-pk纹波不太重要,客户不需要满足纹波规格。 通常需要一个相当大的VDD电容器,以在启动过程中保持VDD引脚> UV水平,这通常会导致VDD pk-pk波纹非常低。

    2.我将与数据表的作者仔细核对,并在接下来的1-2天内获得答案。

    3.您可以使用数据表设计公式和推荐的设计流程,或使用联机Excel设计计算器(www.ti.com/.../slvc104) 设计QR功率级。 这将提供在最大负载和最小输入电压(低频率大容量波纹的最小点)下在Fmin ~ 40 kHz时运行QR的设计。 随着负载降低和/或线路电压升高,QR控制器的频率将增加以保持QR切换。 由于主FET始终在第一个DCM谷的槽中打开,因此可降低高频率CM EMI,因此这具有EMI优点。 QR控制器还可最大限度地延长工作双循环,从而最大程度地减少主峰值电流,因此有助于降低DM EMI。


    我将对上述问题2的更多信息进行回复。

    Thansk,
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:

    非常感谢您的迅速回复。

    我期待收到您对第2项的回答。

    请问您还有一个关于UCC2.86万的问题。

    如何在以下应用第4页的EVM原理图中计算连接R5的D1?

    准谐振反向转换器通用
    脱机输入65W评估模块用户
    www.tij.co.jp/.../sluu263c.pdf

    再次感谢,此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中井山

    R5的值并不重要,通常通过测试电路来根据经验选择该值。

    R5用于限制VDD导轨由于变压器的泄漏电感而产生的峰值充电。 通常,它的值很小,介于1欧姆到47欧姆之间。 泄漏电感越高,R5的值就越大。

    您需要测试您的电路,以了解哪种值最适合您自己的变压器。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:

    感谢您的支持。
    我的一位客户用他们的示意图向我们提出了几个问题。

    我对UCC2.86万的技术知识不了解,所以无法回答他们的问题,您能帮我吗?
    如果您的答案是"是",我想直接与您讨论。 您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    再次感谢您并致以诚挚的问候。
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:

    您是否获得了问题2550mV问题的答案?

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中井山

    对此迟迟未能回复,我们深表歉意。

    我从数据表的作者那里得到了一些反馈。

    2:方程式中的550-mV术语实际上是一个错误。 它应该是Vov最大值,即-25 mV。 数据表中的错误将在不久的将来得到纠正。 我们对由此造成的任何混乱表示歉意。

    3:关于我上面的评论,Fmin钳表名义上是40 kHz。 但是,为了考虑此系统和外部系统的容差(例如变压器MAG电感容差),最好使用低线/最大负载的设计目标~80 kHz,如数据表第25页所述。


    如果您想分享客户示意图以供查看,您可以通过电子邮件将其发送至bernardkeogh@ti.com。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernard:
    感谢您提供信息。
    我知道550mV是一个错误,值必须为-25mV,Vovp (最大值)。
    顺便说一下,您是否认为在线Excel设计计算器(www.ti.com/.../slvc104)仍可用于外围零件参数选择,因为计算器中使用了常量550mV?

    再次感谢,此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中井山

    我将检查设计计算器是否有相同的问题。


    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计计算器在计算中使用正确的值(25 mV):

    e2e.ti.com/.../ucc2.86万-design-calc-image.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,您好!

    感谢您的回复。 我知道计算器可以毫无问题地使用。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa,您好!

    能否请您在下面回答我的客户问题?

    问:我的客户通过UCC2.86万设计calc image.docx获得了所有外围部件参数。
    它们应该为每个参数值添加多少利润?

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bernard:

    能否请您在下面回答我的客户问题?
    问:我们通过UCC2.86万设计calc image.docx获得所有外围零件参数。 我们应该为每个参数值添加多少利润?
    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计计算器使用数据表上电气规格中的典型参数和阈值。  建议使用的部件尽可能接近计算出的建议部件值,假设1 % 电阻器, 计算结果的10 % 内的初级电感 以及高质量电容器(X7R和C0G类型)。  

    对于非常保守和稳健的设计,您可以使用数据表中电气特性表中的相应最小值或最大值重新计算,但功率级组件(例如输入电容器,电感值和转速比)不会更改。 组件容差的最大影响将是OVP电阻分压器,功率限制电阻器,电流感应电阻器和软启动电容器。  这些组件可能需要根据最小值和最大值进行"调整"。

    当然,如果你能实际看到我刚刚注意到的方程式在网上可用的计算器中不可见的话,重新计算会更容易。 这是一个计算器让你在我提交的时候可以看到方程式在网站上得到更新

    我希望这能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../SLVC104I_5F00_viewable.xls