This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:连接到VDD的TPS3808G50 CT

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576638/tps3808-tps3808g50-ct-connecting-to-vdd

部件号:TPS3808

你(们)好

如果CT直接连接到VDD, TPS3808G50的行为如何?

是否可能损坏设备?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将提供补充资料。

    -> VDD=5V。

    绝对最大额定值显示VDD+0.3V,因此我认为在正常设备操作下,直接将VCT连接到VDD是可以接受的。
    当然,我明白如果可能的话,应该避免0.3V的幅度。

    但我不知道在不损坏设备的情况下可以接受多少VCT电流。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将CT连接至Vdd,则必须使用40kOhm至200kOhm的电阻器。 电源电流不受电阻器选择的影响,但需要一个电阻器来防止Vdd直接短路到CT引脚。 此配置将延迟时间设置为300 ms。 如果您不连接CT,延迟时间将为20毫秒。 您还可以在此引脚处使用电容器来设定1.25毫秒到10秒之间的延迟。 我希望这能回答您的问题!

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    感谢您的回答。

    抱歉,我会正确告知IC名称。 它是TPS3808G50-Q1。

    对于FMEA,我的客户想要确认CT引脚直接与VDD短路时的行为。

    请告诉我为什么VDD和CT引脚之间需要电阻器?

    这不是目前的限制吗?

    如果CT和VDD短路会导致设备损坏,我会使用外部电路来避免损坏设备。



    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    让我更详细地解释问题,请查看。

    通常,设备的工作方式与下图左图类似。

    我们应该避免的情况是正确的。

    作为解决方法,我们正在考虑插入如下所示的电阻器。

    我们相信,如果采用这种方式,假设是短期因素,则不会损坏设备。

    但是,它将在SENSE和VDD之间连接40kOhm-200kOhm-Ohm电阻器。

    您认为插入这样的电阻器会对感应监测产生任何不良影响吗?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。 请使用如下所示的配置:

    请注意,在任何配置中,CT都不直接连接到VDD或SENSE。 如上所示,CT只有3种可能的配置。 无法将感应引脚直接连接到CT,因为感应正在监测该引脚上的电压,如果电压降至Vit以下,但CT正在充电和放电,则会触发重置,以创建重置延迟计时的内部延迟。

    为什么不能使用配置(A)?

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    感谢您的回复。

    >为什么不能使用配置(A)?
    现在,VDD引脚和感应引脚连接到VDD。
    因此,我认为,如果假设为短因子,即使我们使用配置(A),CT和VDD之间的短路也是不可避免的。

    这就是客户建议使用(i)配置的原因(如下图所示)。

    客户希望避免设备损坏。

    因此,我想问您系统是否可以在(i)配置下工作,而不会产生任何影响。

    (ii)问题发生时的异常情况。

    当然,我认为在第(II)项条件下不会很好。

    但是,我认为该设备可以避免在短时间内损坏设备的情况
    CT和SENSE (以其他语言为CT和VDD)。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在以上(1)种情况下(有效配置且工作正常),在感应引脚越过~5V阈值后,它们将获得20毫秒的典型延迟 (由于电阻器上的压降较小,因此略低于数据表中5V型号设备的4.65 阈值)。

    在(2)配置中,CT与SENSE连接并通过40k至200k被拉至VDD,SENSE针脚在开始时将通过CT针脚对地短路200us至300us (这是CT每个循环的操作,以检查是否存在电容器,开路或上拉)。

    我猜这一短将使内部感应比较器与再触发器之间的距离,并且可能无法完成定时延迟循环以释放漏极开路复位销。

    只要CT具有40k–200k至VDD,部件就不会损坏,但(2)配置可能无法在200ms延迟期间持续工作。

    综上所述,(1)正常操作将正常工作,当VDD略微降至4.65V以下时,设备将重置,并且重置延迟将为~20ms。 对于(2)发出的情况,设备不会损坏,但可能无法始终如一地工作,并且如果设备工作,重置延迟将为200毫秒。

    我希望这有助于回答您的问题!

    -Michael