This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3754万EVM-383:布局设计

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577058/tps23754evm-383-layout-design

部件号:TPS2.3754万EVM-383
主题 :TPS2.3754万中讨论的其他部件

TI评估板TPS2.3754万EVM-383是一个4层板,中间有两层用于路由。 除了布线外,其顶部和底部层都是铜填充的分体接地平面,并执行SMT操作。

我们正在评估4层设计,但具有不同的堆叠。 中间两层是分体式电源和接地板。 顶层和底层正在进行路由和SMT。

1) TPS2.3754万EVM-383布局堆叠是否是启动TPS2.3754万所必需的? 还是更多地用于EMI遏制?

2)您对我们的布局堆叠有何看法?

3)(侧面问题)如果电源板(VSS)意外连接到RTN接地平面,这是否是检测失败的主要原因? (芯片仍有VSS引脚10可将电流返回至其源- PoE端可能?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    是的,设计布局时考虑到了尽量减少EMI。 我看不到使用顶部和底部进行布线的问题;但是,EMI的主要和次要基板上仍应有相应的接地平面。 我建议阅读下面的应用说明,了解更详细的布局技术设计建议。

    www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    对于VSS,是的,电源板应连接到VSS,因为它会影响PSE/PD协商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您之前的回答。 干得不错。

    在TPS2.3754万EVM-383板上,铜填充通过SMT器件下方(列出其中一些器件:L2,L3,Q3,Q6,D7, D10,D21,C2,C16, R14, R15)。 电容器和电阻器为0603封装。

    1)为什么要在SMT设备下面填充铜? 尤其是0603封装的电容器和电阻器下面的填充铜?

    2)您是否可能造成装配问题(或引起问题),在SMT设备下方填充铜?

    非常感谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我建议咨询印刷电路板制造商,了解 铜焊头的最新推荐连接。  如果 需要,我认为在这些组件上使用释放槽没有问题。

    此致,

    达尔文