主题中讨论的其他部件: TPS6.1178万, TPS6.218万, DRV8305, CSD2.5304万W1015</s>1015
您好,
我目前正在为我们正在进行的项目提供电源,该项目中使用了一些无刷直流电机。
我们认为这款设备是一款非常好的解决方案,但是这种关闭模式无法完全关闭输出。 我们使用评估板评估解决方案,提供输入电压3.7V,输出电压调至9V。 还不错! 但我们看到当我们将EN引脚设置为低电平时,输出降低到3.3V左右,而不是我们预期的0V。 我了解到,对于负载断开的其他一些设备,它们可能会关闭输出电源。 我对吗? 但是,有这个EN引脚的目的是为了节省电力?
如果我们想在关闭模式下完全断开输出电源,我们该怎么做?
提前感谢!