This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1088万:TPS6.1088万 EN引脚和负载断开

Guru**** 2325840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577341/tps61088-tps61088-en-pin-and-load-disconnection

部件号:TPS6.1088万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1178万TPS6.218万DRV8305CSD2.5304万W1015</s>1015

您好,  

我目前正在为我们正在进行的项目提供电源,该项目中使用了一些无刷直流电机。  

我们认为这款设备是一款非常好的解决方案,但是这种关闭模式无法完全关闭输出。 我们使用评估板评估解决方案,提供输入电压3.7V,输出电压调至9V。 还不错! 但我们看到当我们将EN引脚设置为低电平时,输出降低到3.3V左右,而不是我们预期的0V。 我了解到,对于负载断开的其他一些设备,它们可能会关闭输出电源。 我对吗? 但是,有这个EN引脚的目的是为了节省电力?  

如果我们想在关闭模式下完全断开输出电源,我们该怎么做?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于TPS6.1088万,当EN=HIGH时,它将在升压模式下工作。 当EN=LOW时,Vo=VIN-VF,其中VF是倒置FET本体二极管的压降。 因此,即使EN=LOW,Vo也通过倒置FET的主体二极管与Vin相连。

    建议您使用TPS6.1178万,此部件具有负载断开功能。

    请您与我们分享详细的申请信息吗? 喜欢哪种设备? 哪家公司?销量? MP schedule?您可以通过电子邮件将信息发送给我,我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果负载断开不是必须的选项,则您仍然可以选择TPS6.1088万,在VIN=3.7V,Vo=9V /1-3A条件下,此部件的效率将高于TPS6.1178万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不知道是否必须断开负载连接,但我们以前在类似的应用中使用了TPS6.218万,它似乎工作正常,我的意思是节省电源,我们认为它是断开负载,但它的工作方式可能与TPS6.1088万相同。 基本上,当我们关闭此电源时,我们只需要节省电源,它也用于为TI的电动机驱动器DRV8305供电。 请问在这种情况下,是否需要断开负载?
    TPS6.1178万具有负载断开功能,但最大开关电流通常为8A。 既然我们正在将电压从3.7V提高到9V,并且具有1-3A的驱动能力,这是否是一个问题?
    我在TPS6.1178万中看到,添加了P-MOSFET来控制负载连接,我们是否可以将类似的电路用于TPS6.1088万,并通过UC控制MOSFET? 您是否有一些典型的示意图?
    我担心如果没有签署NDA,我就不能透露太多信息,因为它是严格保密的,我对此表示歉意。 但我们在这个项目中确实使用了许多TI器件。 这是一种手持式医疗设备,我们是丹麦的Ferrosan医疗设备,该设备的年用量为2-3k,在未来两年将会增加,之后会下降。 5年后,市场将会饱和,但我们会有更新的版本进入市场。

    此致
    Weinan Ji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到最大输出功率和最低输入电压,TPS6.1088万更适合您的应用。

    您可以通过PFI在输出端实现负载断开功能。 有一个关于如何设计此电路的应用说明。您可以根据AN.e2e.ti.com/.../Input-to-Output-Isolation-for-the-TPS6.117万.pdf进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦,您好!

    感谢您的快速回复。

    我只是想知道在我们的应用程序中是否真的需要它。 正如我所提到的,我们使用了TPS6.218万,它是降压转换器,我们认为由于误解,我们断开了负载。 您能否验证TPS6.218万是否也没有负载断开功能?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6.218万是降压转换器。 此转换器具有负载dicsonncet功能。 是否在升压转换器前面使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,这是另一个应用程序,很抱歉这个主题令人困惑。 但我认为负载断开是必要的,但我并不理解您发送给我的应用说明。 是否只需添加P-MOSFET便可解决该问题?
    谢谢你。

    巴西
    魏南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您只需要一个PFET。 当Vgs=(-4)--(-5V)时,确保PFET可以完全打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢海伦,我想我明白了这一点。 我目前正在进行设计,但循环补偿真的让我感到困惑,它从数据表第17页开始,一直到第19页。
    问题:
    1.我认为方程式13至17基本上是薪酬网络的模型,但我想知道fRHPZ是什么。 我知道我们可以用公式16来计算这个值,但那是什么?
    2. D是开关占空比,但我想知道应该插入什么值进行计算?
    3.如何设计此环路交叉频率光纤信道?
    4.输出电容器Co C9+C4是否在第13页上?

    提前感谢您的参与。

    此致
    Weinan Ji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦,您好!

    CSD2.5304万W1015是否1015是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wennan:

    fRHPZ是升压转换器的Rht半平面零。

    D可通过公式D=1-(Vin / Vo)计算

    对于升压转换器,您可以选择 fc=5k-10k。

    是,Co=C9+C4。 但您应该使用有效电容,即对于22uF/25V/1206 动态电容,有效电容可能仅为10uF。 您需要查看 数据表。

    由于您的输入和输出与我们的EVM板类似, 因此您可以使用与EVM板上相同的补偿值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到此FET的持续电流只有3A,这太小。 一般而言,当我们选择MOSFET时,电流容量应至少是峰值电流的2倍。  因此,请选择10A额定MOSFET,这也会提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦,您好!

    感谢您的回复。

    因为我的电动机端子电阻是1.8 欧姆。 我想我可以将此值用作Ro (输出负载电阻),对吗?

    让我再做一次计算,这样你就可以纠正我的问题了。

    如果选择1.2uH电感器。

    fRHPZ =(1.8 *(1-PI/9 3.3)^2)/(2*PI*1.2u)= 94.8kHz
    FSW = 750kHz这是我们要解决的问题

    然后,将交叉频率设置为不高于开关频率FSW的1/10或RHPZ频率的1/5中较低的值。
    1/10 FSW =75kHz
    1/5 fRHPZ = 18.96kHz

    因此,如果交叉频率光纤信道小于18.96kHz,则可以正常工作,对吗?

    由于您建议的频率范围是5kHz到10kHz,这也在该范围内。 我想知道什么是最好的权衡交叉频率,越高越好,越低,为什么?

    使用数据表中的公式18,我们可以计算R5。 如果我们说fc = 10kHz,而Co是4个22uF电容器,并联1个这样的1uF电容器,那么Co = 10uF*4=40uF (有效电容约为)
    R5 =(2*PI*9*PFM*10k*40U)/((1-PFM/9)*PFM*190u) 3.3 = 12.47k,根据电气参数表,当我使用0.08 1.212 模式时,参考电压将为1.212V。

    然后用公式19计算C5,
    C5 =(1.8 * 40U)/(2* R5)= 2.8869nF = 2887pF

    最后是C8,因为我们有方程20,我们有4个22uF电容器(ESR约为30 m 欧姆),我认为在parllel中,总等效电阻为30 m Ohm/4 = 7.5 m 欧姆,如果我不对,请更正我。 因此,我们得到了,
    C8 = 7.5 m *40U/12.47k = 24pF

    请确认我的计算是否正确?

    感谢您,很抱歉您的计算太长。

    此致
    魏南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,我们会使交叉频率小于计算值,因此最好选择fc=10kHz。

    您可以将Vo=9V直流电源连接到您的测试仪,以检查输出电流R=9/Isource。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦,您好!

    好的,我将修复fc = 10kHz

    那么,您的意思是输出电阻Ro = 9V/3A = 3欧姆,因为这是设置?

    此外,我的计算结果是否正确?

    谢谢。

    此致
    魏南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。3A为负载电流。

    其余的计算是正确的!