This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.122万A:关于VFB调节电压容差

Guru**** 2371880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576842/tps51220a-about-vfb-regulation-voltage-tolerance

部件号:TPS5.122万A

您好,

您能告诉我有关VFB调节电压容差的信息吗?
此值是否适用于因温度升高而导致的向上或向下偏转?
客户希望了解随着温度升高调整输出电压的相关信息。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    很抱歉回复延迟

    是的,它应包含您突出显示的-40~85 º C温度范围。

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的回复。
    让我再问你一件事。
    客户希望了解温度上升的影响。
    例如,
    当温度升高时,此值是否颠倒?
    还是负面?


    您能给我建议吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玉介山

    通常,它不应是温度的线性变化,而应基于微调值,这意味着可能有些部分VFB会转到更高@高温,但有些部分会转到较低@高温,因此我们只能说变化范围是0.99~1.01@-40~85C。

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的支持。
    我明白你说过。
    但是,我收到了一个关于以下您的消息的问题。
    "这意味着可能有些部分VFB会升高@高温,但有些部分会降低@高温"
    你能告诉我VFB波动的原因吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    很抱歉混淆了。

    要 为   所有角切屑获得更小的参考扭矩,而不是1PCS或servral, 则为总温度 范围的最终曲线 ,如弧线, 而不是订紧线。 简单地说,如果 一个芯片的参考电压不在曲线的最高点或最低点,则参考值可能先升高,然后 随着温度变化降低。 我没有5.122万A的曲线,只需发送另一个零件曲线作为参考。您可以看到当温度较高时电压会下降。当然,不同的零件,不同的变化。  5.122万A是一个非常旧的部件,我不确定 是否有数据曲线。  我不知道客户为什么想要了解这一点,但 我认为 只要获取Vreference范围 就足以满足设计需求。  希望对您有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的支持。
    了解到以下内容未经过测试,是否正确?
    (下面是TPS 56x200数据的示例)



    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    其实应该做测试,但我不知道是否可以得到数据,因为5.122万A是从另一个团队转来的,如果你真的需要的话,让我看看,可能需要多一点时间。

    巴西,
    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的支持。
    客户需要这些数据。
    如果  您不介意的话,您能给我提供测试数据吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉介山

    好的,让我 与 团队确认一下,稍后会告诉你。

    巴西,

    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玉介山

    与ATE团队核实,现在我得到了回复,但是对于5.122万A,这是非常旧的部分,遗憾的是没有找到FB和温度曲线的详细数据,我们记录的数据仅针对变体范围,如DS中所示,包括最小/最大/典型变体。
    但无论如何,从ATE变量数据来看,+/- 1 % 完全适用于所有-40~85c范围,请帮助向客户解释此事。

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉昌山

    感谢您的信息和支持。
    我将此事告知客户。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.