This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:组装印刷电路板时,电路板无法可靠工作。

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573441/bq24650-boards-wont-work-reliably-when-pcb-assembled

部件号:BQ2.465万
主题中讨论的其他部件: CSD8.735万Q5D

您好,

 

我们在第三块板上使用BQ2.465万,但我们似乎无法让它们可靠地工作。

 

我们的设计基本上是12伏SLA电池的评估板设置。

 

我们在3个不同的批次中制造了其中20块板,只有两块板已经工作。 这两个工作正常。  那些不起作用的问题我们似乎无法解决。  我们更改了两次QFN封装,但我们也为此零件使用了Altium Vault建议的封装。

 

当它们不工作时,充电指示灯亮起,但切换台没有输出,并且FET驱动针脚没有执行任何操作。

 

似乎有些东西是微不足道的,但我们找不到,尽管一些资深的人做了一些重大的努力。

 

这种太阳能充电器应该是我们项目中最简单的部分,但它是我们无法可靠工作的唯一部分。 欢迎提供任何意见。 我附上了示意图(我想是)。

 

谢谢!

 

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    让我们来了解一下这个问题的底部。 请尝试再次上传原理图。 此外,共享板布局可能是组件放置有问题,导致检测信号出现问题。 您必须在回复框下方"使用丰富格式",然后从此处上传。

    请提供VCC,SRN,VFB,REGN,VREF, MPPSET和TS。

    另外,发送HIDRV,LODRV,PH,VREF和REGN的范围屏幕截图。 我想查看VREF和REGN是否捕捉到任何噪音。 另外,我想看看驱动程序是否有问题,如果它们甚至只是切换一小部分,或者根本不切换。

    尝试将IC从工作板更改为坏板,查看问题是出在IC还是主板。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

     

    我将再次尝试向您发送原理图和布局。  它粘贴得很好,但没有出现在论坛上。

     

    我试过Mouser和DigiKey的许多IC,以及TI评估板上的一个IC。  同样的事情。  我也做过两次布局。

     

    我将在该帖子之后获得测量值。

     

    谢谢!

     

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Solar.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    遗憾的是,生产部门将所有主板发货,以查看他们是否可以发现任何QFN问题。 我在这里的两个板都在工作,明天我要休假10天。

    我会在回来的时候再提一提。 如果您不介意快速查看我发布的示意图,那将是非常好的。 这是一个简单的电路。 不过,我很肯定这是没有问题的。

    谢谢!

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seven:

     

    很抱歉耽误你的时间。 我昨天才回来。

     

    在我离开的时候,我们让手工构建电路板的女士再填两个。 它们也不起作用。

     

    故障相同。 当您将太阳能输入电压从0升至20V时,充电LED将在大约8伏时亮起。 不会产生任何强压输出电压。 切换台不工作。

     

    您请求的以下数字和示波器镜头是在未连接电池且输入电压约为20.5vdc的情况下进行的。

     

    VCC = 20V

    SRN = 70mv

    VFB = 10mV

    REGN = 5.8伏

    MPPSET = 532mv

    TS = 1.94伏

     

    谢谢!

     

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    我看了你们的原理图和布局。 以下是我的建议:
    在原理图上:
    1.将C1更改为1uF
    2.将R3更改为2欧姆,将C4更改为2.2欧姆
    3.在SRN处至少有20uF靠近感应电阻器,以获得最佳稳定性

    在布局上:
    1. C9应靠近SRP线迹上的IC,而不是靠近电感器
    2. PH节点路由不是最佳的,我们建议不要对功率级使用任何通孔。 我知道这是由于FET配置造成的。 我建议使用csd8.735万q5d,因为它已针对同步降压操作和布局进行了优化。
    3.输出电容应尽可能靠近感应电阻器

    此外,我注意到MPPSET为~500mV,此时不允许转换器启动。 要使转换器开始切换,MPPSET必须高于1.2V。 请检查电阻值,并确保Q1未打开。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的反馈。  该 板的开/关FET损坏,使MPPSET保持在1.2V以下。  但是,根据您的建议和新降压双FET,我的主板似乎工作得更好。

    亚伦