This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.213万:具有多路输出的电源

Guru**** 2365350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577275/tps82130-power-supply-with-multiple-outputs

部件号:TPS8.213万
线程: LM3150中讨论的其它部件

您好,我的系统由 LM3150电路供电,该电路输出7V (位于通过电缆连接到主板的独立电源板上)。

然后在主板上,我必须通过此7V输入(5V,4.2V和3.3V)生成几个电压-我计划使用TPS8.213万,也许还会使用一些其他类似的电源模块,我有一些问题:

-在LM3150的切换频率方面,我是否必须注意电源模块的切换频率?  也许是为了避免它们处于相同的频率或频率的倍数?

-是否建议将7V输入用于输出3个以上电压的3个电源模块中的每个模块?  或者,从7V转换为5V,然后从5V转换为4.2V,再转换为3.3V是否更好?

-对于这样一种具有多电压的配置,是否有一些建议的做法来避免噪音,干扰等?

谢谢!

Mihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mihai,

    如果切换台由同一导轨供电,则最佳做法是同步所有切换台(最佳交错),以最小化输入滤波器并避免发生跳动现象...
    在您的情况下,似乎可以对它们进行级联:这是效率方面的最佳配置,如果您没有特定的顺序约束,也建议您使用这种配置...
    对于布局,由于您正在考虑模块,因此需要注意的方面非常少(请参阅设备数据表中的布局指南会话)...

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vincenzo:

    非常感谢您的回复。

    请告诉我您的交错是什么意思?

    通过级联,您的意思是先生成5V,然后从5V生成4.2V,再从4.2V转换为3.3V,好吗?

    在这种情况下(级联)-我是否必须遵守有关其频率的一些规则?

    此致,

    Mihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mihai,

    是的,级联类似于12V输入--> 5V输出--> 3V输出等等...

    当交错时,输出电压为12Vin --> 5V,3V,...

    在第二种情况下,由于所有切换台都将污染VIN,但有不同的噪音(FSW),因此您需要在其中任何一个切换台上应用输入滤波器; 如果您将它们交错(所有切换台都在相同时钟的同一个FSW上运行,只是相移),那么您需要一个单一输入滤波器(更小,更便宜)...

    附加应用程序说明中的详细信息

      

    如果您需要更多信息,请告诉我

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于这一主题也有类似的讨论: e2e.ti.com/.../57.6986万

    大多数客户会根据您的7V输入来制作每个滑轨。 这是好的。 我建议在7V和每个模块之间使用铁氧体磁珠,但这不一定是必需的。 我看到许多设计中的多个调节器都在同一输入源上运行,没有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,请告诉我如何计算和选择输入的铁氧体和电容器? 我知道铁氧体常被用来过滤,但我到现在才使用,我不知道如何选择铁氧体。
    谢谢!
    Mihai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D/S说明了输入上限的要求。

    此外,最靠近设备的小机箱尺寸输入盖有助于降低EMI/噪音。 本培训将详细介绍: training.ti.com/optimizing-emi-behavior-low-power-dcdc-converters

    对于TPS8.213万,0402中的470pF仍然是一个不错的选择。 阻隔~400 MHz噪音的铁氧体是最佳选择。