线程: LM3150中讨论的其它部件
您好,我的系统由 LM3150电路供电,该电路输出7V (位于通过电缆连接到主板的独立电源板上)。
然后在主板上,我必须通过此7V输入(5V,4.2V和3.3V)生成几个电压-我计划使用TPS8.213万,也许还会使用一些其他类似的电源模块,我有一些问题:
-在LM3150的切换频率方面,我是否必须注意电源模块的切换频率? 也许是为了避免它们处于相同的频率或频率的倍数?
-是否建议将7V输入用于输出3个以上电压的3个电源模块中的每个模块? 或者,从7V转换为5V,然后从5V转换为4.2V,再转换为3.3V是否更好?
-对于这样一种具有多电压的配置,是否有一些建议的做法来避免噪音,干扰等?
谢谢!
Mihai