This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:在EOS学习周期的学习充电阶段检测到意外电流[LUCD]

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575064/bq34110evm-796-unexpected-current-detected-lucd-during-learning-charge-phase-of-eos-learning-cycle

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好,

我正在将BQ3.411万EVM与EV2400和bqStudio一起用于测量PBA电池。 我正在尝试执行EOS学习阶段(放电前手动充电),因此我给出EOS_EN命令,然后输入EOS_START_LEARN命令。  EOS LEARN Status寄存器中的[LCMD]和[LCHG]位均已设置,表示设备已准备好进行用户控制的充电;但是,我不断收到意外的电流检测错误([LUCD]和[LFAULT])。 当然,记忆阶段随后会自动中止。 数据表显示,如果检测到放电电电流高于特定阈值,则在充电阶段将设置此位,但电流读数都表示有效的充电电流。 有人能告诉我为什么我不断地收到他的错误吗?

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 实际电流可能与从寄存器读取的电流不同。 您可以尝试使用与充电或放电路径串联的万用表,查看电流是否与读数完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。 我已经在做这件事了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    在充电模式下,电量监测计将检测到充电终止,然后预期充电将在“记忆请求时间”设定的时间内停止。 由于仪表没有FET控件来停止充电,因此完全充电后,它需要用户停止充电。 您可能会看到这是否是您的问题的原因。

    谢谢!

    特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 您能否向我显示EVM上跳线J2,J5,J10和J8的连接状态?
    • 如果连接了J10和J8,这可能是造成这种情况的原因。
    • 是否可以从bqstudio上载.gg.csv文件(日志数据)? 我将使用具有相同配置的bq3.411万evm对您的主板进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    我知道J2和J5已正确设置(12 V PBA)。 主板未清晰标注,但看起来J8被标记为"load",J10被标记为"LEN"。 我已经连接了这两个跳线。 为什么此配置会导致此错误?

     标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好,
    • 您可以检查LEN引脚上的电压,以查看LEN的电压水平。 如果电流过高,Q4可能会打开并导致电流流经R21。
    • 您还可以上传您的寄存器配置,我将与您一起使用相同的配置重新测试EVM。
    • EOS_EN:服务终止确定启用
      请注意,如果在数据闪存中直接更改了[EOS_EN],则应将设备重置为
      要生效的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    我仍然不明白为什么流经R21的电流会导致此错误。 请您进一步解释一下吗?

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试发送EVM上的两个命令,但EVM上未设置LUCD和LFAULT。 您是否可以上传从数据存储器导出的.gg.csv文件,我将使用您的内存配置进行测试?