This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为电源选择正确的组件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577349/choose-the-right-components-for-power-supply

线程中讨论的其他部件:TPS6.3031万TPS6.124万TPS6.1222万LP5907TPS6.1253万TPS6.122万TPS6.274万TPS6.305万TPS6.3051万TPS6.1252万

您好,

关于我们目前正在为正在进行的项目设计的电源系统,我们在选择正确的解决方案3.3V (微处理器电源)和5V (传感器电源)方面有一些问题。 整个项目由3.7V单芯锂电池供电。

我们使用TI器件简单地找出了两种可能的解决方案,但您会对它们发表一些意见吗?

第一个解决方案:  

我们将使用两个直流/直流转换器用于两个子电源系统,TPS6.3031万用于为微控制器提供3.3V电源,一些LED,按钮和一个蜂鸣器(最大90mA),它们将持续亮起。 选择这是因为当微控制器处于休眠模式时,电流消耗相当低,而且由于该设备可以配置为省电模式,我想保持稳压器常量打开是可以的。 对于5V电源,它只需要200mA电流,I在开始时计划使用TPS6.1222万,但是我发现此器件的关闭模式不会关闭输出,而是通过后栅二极管将输入连接到输出。 这绝对不是我们想要的。 请问关机模式是否只是为了省电,而不是意味着输出将被关闭? 很快我发现了另一个用于5V电源的器件,即TPS6.124万,我猜负载断开是区别于只关闭模式的关键功能,对吗?

第二个解决方案:

另一种解决方案可能是使用5V,如TPS6.1253万,并将其设置为常亮。 然后,我可以使用像LP5907这样的LDO将电平降低到3.3V,以获得两种电压。 这种解决方案我们只有一个开关调节器,设计起来很简单。 但是,DC/DC升压器和LDO都将持续打开,这会消耗能源。  

我们正在开发手持式医疗设备,以下哪两种解决方案更好? 或者两者都可以吗? 请您给我们一些意见吗?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPS6.122万不支持200mA输出电流。当器件关闭时,所有内部电路都将关闭。但是,由于高端MOSFET中存在并联的主体二极管,您可以看到VOUT等于VIN-0.5V。
    对于具有真正关闭功能的TPS6.124万,关闭器件时VOUT将为零。

    是可充电锂离子电池还是主电池? 蓄电池电压范围是多少(来自新蓄电池和蓄电池电量耗尽)。
    解决方案取决于始终在线设备的电流消耗。始终在线设备的电流消耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    感谢您的快速回复。  

    好的,很明显,我不打算使用TPS6.1222万,而是使用TPS6.124万。 我们正在使用锂聚合物充电电池,其电压范围为2.8V至4.2V,额定电压为3.7V,我们不会让电池在我们的应用中低于3V。 休眠模式下微控制器的电流消耗可能只有几微安,所以我想这是可以的,但LDO将消耗更多? 此类系统的典型设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的UC需要多大电流? 工作所需的最低电压是多少?

    超低功耗DC/DC转换器(例如TPS6.274万/3)比LDO效率更高,特别是在极低负载电流下。 下面是一篇详细解释的文章: www.ti.com/.../slyy107.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    运行模式下的微控制器消耗的最大电流为20mA,提供3.3V电压。

    我认为TPS6.3031万可以正常工作,因为它是一个降压-升压转换器,那么即使电池电量耗尽到3V,UC的电源也将保持稳定,对吧?

    我对上述两个解决方案的询问是什么,您认为哪一个更好?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与旧的TPS6.3031万不同,新的TPS6.305万/1更高效,更小,波纹更低。

    如果MCU在睡眠中消耗uA,则降压-升压转换器的效率相对较低。 但当电池电量过低时,它将保持3.3V的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    还可以…… 正如您所说,这款TPS6.305万是较新的器件,对吧? 我将使用它。
    但是,对于5V系统,TPS6.124万是否正常?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6.3051万是3.3V输出的固定版本。 它采用QFN或WCSP封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的,对于3.3V至UC,我将坚持使用TPS6.3051万。 但对于5V输出最大值 500mA,TPS6.124万也可以正常工作,对吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电流为200mA,则TPS6.124万正常。如果输出电流为500mA,则应选择TPS6.1252万