This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.7441万-G1:bq2.7441万设置"设计电压"

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576534/linux-bq27441-g1-bq27441-setting-design-voltage

部件号:BQ2.7441万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

工具/软件:Linux

大家好,

当我使用bqStudio开发bq2.7441万时,我很惊讶地看到bqstudio“配置”中的“设计电压”在bq2.7441万的TRM (技术参考手册)中不存在。

我不知道如果我不设置此"设计电压"是否正常? 这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是指电池从恒定电流充电模式切换到恒定电压充电模式,然后再将电流锥形充电到完全充电的电压。 您需要将此电池参数与其它关键电池参数一起设置,以便通过bq2.7441万-G1电量监测获得准确的电池电量监测。 有关详细信息,请参阅bq2.7441万-G1 Kickstart指南第4节“配置编程”。
    www.ti.com/.../sluuap7.pdf

    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前曾经历过bq2.7441万的TRM。 与"设计电压"无关。 这就是为什么我感到困惑的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计电压已被设置为bq2.7441万-G1量规,用于具有最大值的电池。 充电电压为4.2V,这就是为什么您在TRM中看不到它的原因,同样值得一提的是bq2.7441万-G1B具有设计电压,该电压适用于具有最大值的电池。 充电电压范围为4.3V - 4.35V。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。在具有bq2.7441万-G1A的bqstudio中,我的默认电压为3600mV。 这与它应该是什么样的不一样,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2.7441万-G1A数据表中的电压为4.2V。

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很抱歉让您感到困惑,设计电压是电池的标称电压,通常在3.6V - 3.7V左右,而不是最大值。 充电电压,只是想清楚地说明这一点。
    您得到的3600mV值是电池设计电压的正确典型值。
    我再次对您混淆(设计电压"标称电压")和最大值表示歉意。 充电电压。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何,非常感谢。