请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7441万-G1 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,
工具/软件:Linux
大家好,
当我使用bqStudio开发bq2.7441万时,我很惊讶地看到bqstudio“配置”中的“设计电压”在bq2.7441万的TRM (技术参考手册)中不存在。
我不知道如果我不设置此"设计电压"是否正常? 这是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好,
当我使用bqStudio开发bq2.7441万时,我很惊讶地看到bqstudio“配置”中的“设计电压”在bq2.7441万的TRM (技术参考手册)中不存在。
我不知道如果我不设置此"设计电压"是否正常? 这是什么?