This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:DSBGA的热管理

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577020/lm5113-thermal-management-of-dsbga

部件号:LM5113

您好,

我们正在将D类放大器中13.56MHz频率的LM5113切换为4至9 V,200-400 mA总放大器+负载消耗的电感耦合。  我不能确定FET和栅极驱动器中的耗散量与负载的耗散量。  但是,温度测量结果显示,门驱动器的附近温度达到~ 75C。  在无气流的封闭塑料外壳中,浇口驱动器正上方的塑料表面变得过热(~60C,比本应用中的要求高20C)。  为了减少产品的一般热量,我们希望两者之一

(a)有效地将这种热量从栅极驱动器中吸收,以便更好地散播(减少热点);或

(B)降低栅极驱动器的功率损耗。

第二项需要共享原理图和波形,我很乐意应您的请求通过电子邮件进行共享。

第一个项目是一个更一般的问题:我们的主板上没有大铜线来散热,也没有任何空间来添加铜线。  那么,我们如何才能将DSBGA和附近的FET CSP封装散热?  我们尝试添加一个与主板另一侧接触的散热器,但我们不知道如何有效(安全)地将散热器与这些小型封装进行热接触。  您推荐什么?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    感谢您对LM5113驱动程序及其高频操作的关注。 有一些使用垫片的CSP设备的散热技术。 我需要花一点时间来研究这方面的文献。

    同时,我将通过e2e向您发送朋友请求,以便我可以向您提供我的电子邮件地址,以便继续以这种方式进行讨论。

    ——丹尼尔