This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.753万EVM:Bq简易按钮未显示在bq评估软件中

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576988/bq27530evm-bq-easy-button-not-showed-in-the-bq-evaluation-software

部件号:BQ2.753万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ2.753万-G1

尊敬的各位:

我的其中一位客户将为BQ2.753万-G1生成黄金文件。 他正在使用EVM以及BQ2.753万-G1的BQ评估软件。  根据 零件文件夹中的文档和视频,软件有一种向导来指导零件的配置。 此工具应以bqEASY按钮开始。 很遗憾,此按钮未出现在GUI中。

您是否可以建议任何解决方法? 是否有其他文档说明如何执行bqEASY向导中的步骤?

谢谢!

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    下周有人应该回复您的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的UI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dominik,

    客户正在使用BQ2.753万-G1网页上提供的最新版本。

    此致,

    Domenico