This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3751万:TPS2.3751万应用问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577033/tps23751-tps23751-application-question

部件号:TPS2.3751万

您好,先生,

我对PD侧RJ45有疑问。

正如我所知,GIGALan需要4对支持,但对于电力轨,需要4对?

请问我们必须在PD RJ45上设计一对1236和4578? 因为我们不知道PSE侧使用1236或4578?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温先生,您好!

    对,对于类型1和类型2 PoE,电源可通过任意一对集发送,因此PD应按上述方式进行配置,以适应PSE电源架构。 对于未来的.bt PoE标准(类型3和类型4),将通过所有4对供电。