客户正在使用UCC2.8063万 + L6598 (ST)实现PFC + LLC。 输入电压范围为100~230V,PFC输出电压约为390V。 LLC的输出电压为+/-60V。
此项目来自OEM。 OEM向客户提供原理图和PCB布局。
当我们的客户从OEM导入文件时,他们发现软件包布局变大。 因此,他们更改了一些布局,以避免Altium Designer发出警告。 (原始文件类型为unknow,我们的客户使用的软件是Altium Designer。)
以下是OEM主板:
以下是客户董事会:
下面是UCC2.8063万的示意图。
由于政策和机密,现在可以获取原理图和布局文件。
在测试中,它们向LLC添加负载电流,然后启动电路。 (100V输入电压)
对于OEM主板,可以添加高达650W (约5.4A)的功率,电路可以正常启动。 如果增加更大的负载电流,LLC电路将进入保护状态。
对于我们客户的主板,只能添加约500W (约4.1A)并正常启动。 如果增加更大的负载电流,PFC电路将进入保护。
客户反映,如果逐步增加电流负载,例如从4.1A增加到4.8A,然后增加到5.4A,则客户主板可支持高达650W的功率。
如果输入电压为230V, 在启动测试期间,OEM主板和他们自己的主板均可支持高达650W的功率。
我比较了布局,发现在客户主板上,几个感应引脚(如CS,VSENSE)的电容器与引脚的距离相对较远,而不是OEM主板。 这将更容易产生噪音。
您是否认为这是引发此问题的主要原因?
有什么建议可以解决问题,如果不生产新的PCB,是否易于验证?
谢谢你。