This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8063万:启动期间无法支持预期的负载电流

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576888/ucc28063-could-not-support-expected-load-current-during-start-up

部件号:UCC2.8063万

客户正在使用UCC2.8063万 + L6598 (ST)实现PFC + LLC。 输入电压范围为100~230V,PFC输出电压约为390V。 LLC的输出电压为+/-60V。

此项目来自OEM。 OEM向客户提供原理图和PCB布局。

当我们的客户从OEM导入文件时,他们发现软件包布局变大。 因此,他们更改了一些布局,以避免Altium Designer发出警告。 (原始文件类型为unknow,我们的客户使用的软件是Altium Designer。)

以下是OEM主板:

 

以下是客户董事会:

 

下面是UCC2.8063万的示意图。

 

由于政策和机密,现在可以获取原理图和布局文件。

在测试中,它们向LLC添加负载电流,然后启动电路。 (100V输入电压)

对于OEM主板,可以添加高达650W (约5.4A)的功率,电路可以正常启动。 如果增加更大的负载电流,LLC电路将进入保护状态。

对于我们客户的主板,只能添加约500W (约4.1A)并正常启动。 如果增加更大的负载电流,PFC电路将进入保护。

客户反映,如果逐步增加电流负载,例如从4.1A增加到4.8A,然后增加到5.4A,则客户主板可支持高达650W的功率。

如果输入电压为230V, 在启动测试期间,OEM主板和他们自己的主板均可支持高达650W的功率。

我比较了布局,发现在客户主板上,几个感应引脚(如CS,VSENSE)的电容器与引脚的距离相对较远,而不是OEM主板。 这将更容易产生噪音。

您是否认为这是引发此问题的主要原因?

有什么建议可以解决问题,如果不生产新的PCB,是否易于验证?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    我已将您的问题提交给该设备的相应团队。 请尽快找到答案。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到的第一个问题是PHB连接到COMP。

    这是为了尝试在轻负载下关闭GDB。

    遗憾的是,如果输入电压从100V到230V不等,这将不起作用,因为COMP的值随线路和负载而变化

    请从PHB至COMP上拆下电阻器

    这使GDA和GDB能够在整个负载范围内运行。

    另请检查OEM主板和客户主板上RSET (针脚3)的值。

    TSET引脚上的电阻值设置UCC2.8063万的最大接通时间。

    如果最大接通时间设置过低,则电源将无法在低压线路电压下提供全功率。

    希望这有帮助。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的快速回复。

    实际上, PHB至COMP的电阻器已被切断。 (您可以在PCB图中看到R311未焊接)

    OEM和客户主板中使用的组件和参数相同。

    我会让客户尝试不同的TSET。

    原理图和参数相同,但实际性能差别很大。

    还有其他建议吗?

    谢谢你。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    如果您希望向我发送原始 设计文件,我可以要求PCB部门检查使用的是什么软件。

    他们可以将它们翻译成Altium。

    也许值得一试

    我的电子邮件是 johngriffin@ti.com