This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1206万:关于LPDDR4 (VTT=0.55V)

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574850/tps51206-about-lpddr4-vtt-0-55v

部件号:TPS5.1206万
主题 :TPS5.3317万中讨论的其它部件

大家好,

 

我们的客户想知道TPS5.1206万是否支持LPDDR4。

我们了解TPS5.3317万/A可以支持LPDDR4。

但是,这是超规格的。

http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/ddr-memory-power-solutions-featured-products.page

[客户条件]

VDDQ=1.1V

VTT=0.55V

VTT_current=约为2 A峰值

 

如果您有任何信息以及是否有其他推荐的设备,能否告知我们?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

     

    你能告诉我这件事的进展吗?

    如果您能及时回复,我将不胜感激。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5.1206万可以支持VTT,低至0.5 V,因此0.55 V是可接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,John-San,

     

    感谢您的回复。

    我了解TPS5.1206万可以支持LPDDR4标准。

    我的理解是否正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS5.1206万可以支持p0rt Vtt = 0.55 V输出,因此应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管TPS5.1206万可以支持Vtt = 0.55 V,但我认为LPDDR4不需要它。 上次我检查了规范,它不使用1/2 VDDQ的终结处理,因为I/O标准不同。 LPDDR4的I/O标准使用VSS终结处理。

    Kanemaru-San,您能否检查此应用程序是否需要VTT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony San,您好!

     

    很抱歉,我的回复延迟了。

    感谢您提供信息。

    我现在收到了客户的确认。

     

    此致,

    Kanemaru