This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG7.105万:数据表上的信息不明显

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574047/reg71050-information-not-obvious-on-the-data-sheet

部件号:REG7.105万

1)各种封装的最大功耗值是多少?

2) DRV封装上暴露的散热垫连接到哪个针脚(如果有)?

3) DBV封装中主板的热阻似乎最低,而且DRV封装中的额外散热垫的热阻要高得多,尽管有额外的接触区域。 DRV封装的哪个针脚是最有效的散热器?

有人能帮帮我吗?

谢谢,Gareth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gareth,

    1)通常情况下,Pmax是指定的,而FET的封装是...在您的情况下,您有表7.4 :知道Tjmax = 150°C,您可以使用RJA从最大Tamb (例如)计算Pdiss max ...有关详细信息,请参阅spra953 ...

    2)详情见第29页/ 30页/ 31页

    3) DRV封装的热性能优于DBV封装,原因很简单,DRV有一个热垫板(DBV没有)。 出于同样的原因,主板的热阻更高,因为热垫会降低热量(而其他人则不能)

    希望这有所帮助

    kr)
    Vincenzo