This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9281万:错误检测和删除

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575044/tlc59281-error-detection-and-drop-out

部件号:TLC5.9281万
主题中讨论的其他部件: TLC5927

您好,

我正在构建一个控制外部步进器驱动器的板,这些驱动器的信号输入上有光电隔离器。 在5V时,这些电流消耗13mA (固定电阻器已串联)。

出于安全原因,我想检测驱动器板的电缆连接是否断开或短路,所以我的想法是使用LED驱动器,在那里进行开路/短路检测。

产品矩阵显示,TLC5.9281万具有"故障检测"," LED开路检测"和"电源正常",但数据表中未提及这一点,除了从SDO连接回应用电路中的控制器以报告错误之外。

此外,驾驶员IC中的压降(如有)也明显不存在。 等效电路显示BJT,因此我猜0.7V,这意味着我需要一个至少6V的导轨来驱动我的光电隔离器。

问题:

  1. 故障检测功能是否在数据表中被忽略,或未在IC中实施?
  2. 如果实现了这些信息,我如何获得错误信息?
  3. 调节器的最小压降是多少?

最后但并非最不重要的是,如果有理由以这种方式使用LED驱动器是一个愚蠢的想法,那么我也是耳闻。

  西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    您提到的产品矩阵中存在错误...
    实际上,此部件既没有LED打开检测功能,也没有电源正常功能...
    您可能会考虑使用tlc5927 ...

    kr)
    Vincenzo