Other Parts Discussed in Thread: TLC5927
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLC5.9281万 主题中讨论的其他部件: TLC5927
您好,
我正在构建一个控制外部步进器驱动器的板,这些驱动器的信号输入上有光电隔离器。 在5V时,这些电流消耗13mA (固定电阻器已串联)。
出于安全原因,我想检测驱动器板的电缆连接是否断开或短路,所以我的想法是使用LED驱动器,在那里进行开路/短路检测。
产品矩阵显示,TLC5.9281万具有"故障检测"," LED开路检测"和"电源正常",但数据表中未提及这一点,除了从SDO连接回应用电路中的控制器以报告错误之外。
此外,驾驶员IC中的压降(如有)也明显不存在。 等效电路显示BJT,因此我猜0.7V,这意味着我需要一个至少6V的导轨来驱动我的光电隔离器。
问题:
- 故障检测功能是否在数据表中被忽略,或未在IC中实施?
- 如果实现了这些信息,我如何获得错误信息?
- 调节器的最小压降是多少?
最后但并非最不重要的是,如果有理由以这种方式使用LED驱动器是一个愚蠢的想法,那么我也是耳闻。
西蒙