This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767D325:LDO 1预期输出未获得

Guru**** 2511335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577040/tps767d325-ldo-1-expected-output-is-not-getting

部件号:TPS767D325

您好,

我已为使用TPS767D325的电路设计了双电源,如下所示  

我已经印刷了印刷电路板,并在焊接这些组件后。 我获得的LDO2输出电压与往常一样为3.3V,而LDO1输出电压电平应该得到2.5V,但我只得到0.8V。 这里可能会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Update1:我错误地购买了TPS767DT301,而不是TPS767DT325。 如何使用它获得所需的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我得到了答案。 我已将OUT1和FB的110K和100K反馈连接到FB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laxmi,

    我很高兴你解决了你的问题。 如有任何其他问题,请随时询问。

    非常恭敬,
    Ryan