Other Parts Discussed in Thread: THS4531
大家好,
我正在使用THS4531ID (全差动放大器)进行单端到差动信号转换,该差动信号将驱动TMS320F2.8377万D的ADC。 板上总共有9个THS4531ID,这将驱动9个16位差动ADC。
我想设计电源。 其中,我需要应用的正极电源为vs+= 4V,负极为vs-=-1V。 请为IT提供经济高效且可靠的解决方案。
对于此特定应用程序,我应该更喜欢哪一部分? 如果两种耗材都在单个包装中提供,则更有用。 我的板载有+5V和+15V电源。
此致,
Maulik Timbadiya