This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531的电源设计(Vs+= 4V和Vs-=-1V)

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576220/power-supply-design-for-ths4531-vs-4v-and-vs---1v

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万DTHS4531TPS6.208万TPS6.212万TPS6.04万LM2.7762万

大家好,

我正在使用THS4531ID (全差动放大器)进行单端到差动信号转换,该差动信号将驱动TMS320F2.8377万D的ADC。 板上总共有9个THS4531ID,这将驱动9个16位差动ADC。

我想设计电源。 其中,我需要应用的正极电源为vs+= 4V,负极为vs-=-1V。 请为IT提供经济高效且可靠的解决方案。

对于此特定应用程序,我应该更喜欢哪一部分? 如果两种耗材都在单个包装中提供,则更有用。 我的板载有+5V和+15V电源。

此致,

Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要为每个导轨提供多少电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    \n您需要为每个轨道提供多少电流?

    [/引述]

    每个THS4531的功耗为250uA,TMS320F2.8377万D的每个ADC引脚与之相比,只需极小的电流。 所以我想设计时的利润是原来的3倍。

    1.驱动器所需的总电流9 THS4531 =(250uA * 3)* 9 = 6.7 mA

    2.驱动器所需的总电流18 THS4531数量=(250uA * 3)* 18 = 13.5 mA (另一要求)

    请为这两个选项提供建议的解决方案。

    谢谢,此致,

    Maulik

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用TPS6.208万从5V提高到4V或LDO。

    对于-1V轨,您可以使用具有此应用程序注释的TPS6.212万 (5V): www.ti.com/.../slva478b.pdf

    一些客户使用TPS6.04万充电泵(来自4V轨),然后使用LDO获得-1V电压。 这将降低效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我的电源为+5V,+3V和+1.2V。 没有-1V的固定要求,我可以在-400mV到-1.2V的任何固定值之间进行协商

    充油泵电路能否将+1.2V转换为-1.2V? 请建议使用可靠的部件。

    此致,

    Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,没有什么只能解决1.2V输入电压的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将-1.2V扩展到-1.5V,是否还有其他解决方案?

    VIN = 1.2 ,3.3 ,+5V

    输出电压=-400mV至-1.5V (任何固定电位)

    此致,

    Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试查看LM2.7762万的输入电压= 5 V,输出电压= 4V和- 1.5 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢John Tucker先生,

    LM2.7762万 IC的任何替代产品?

    SOIC封装中是否提供相同类型的IC?

    谢谢,此致,

    Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上不支持该系列的零件,因此我不知道所有的包装类型。 我在这个论坛上发布了很多信息,只是碰巧知道我可能会用到的那一部分。