请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP8556 大家好,
我认为,当 BRT_MODE=10b (仅限亮度寄存器)时,PDET_STDBY位不起作用,无论“1”或“0”如何。
我的理解是否正确?
我想确认一下,以防万一。 
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我认为,当 BRT_MODE=10b (仅限亮度寄存器)时,PDET_STDBY位不起作用,无论“1”或“0”如何。
我的理解是否正确?
我想确认一下,以防万一。 
此致,
Yaita /日本距离