This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2964万C:放电FET的功率消耗额定值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576551/tps22964c-power-dissipation-rating-of-discharge-fet

部件号:TPS2.2964万C
主题中讨论的其他部件: TPS2.2963万C

大家好,

如果 在 “开=低”的条件下持续向VOUT提供外部直流5.5V电源,TPS2.2964万C是否不存在备用电源?
我想知道它是否会损坏器件 ,因为它在放电FET (红色部分)的功率耗散额定值方面。


此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    在VOUT=5.5V的情况下,您期望的温度范围是多少? 此外,输出电压预计存在多长时间?

    如果不需要这种额外的功耗,TPS2.2963万C (无QOD)可能更适合在此使用。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek-San,

    感谢您的回复。
    我听说 我的客户 想知道 Ta (MAX)=60℃下的案例,持续时间 是不确定的。
    这是他所说的最坏的情况。

    他已经获得了TPS2.2964万C样本 ,但是如果 不建议使用TPS2.2963万C,我将推荐使用TPS2.2963万C。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    如果客户确实希望在不确定的时间内将5V应用于器件的输出,我强烈建议使用TPS2.2963万C。 它与TPS2.2964万C相同,只是它没有QOD电阻。 使用TPS2.2964万C的QOD电阻,客户将在其5V电源上获得恒定的电流消耗,这对他们的系统不是很有效。

    如果客户在其应用中需要QOD或非常喜欢TPS2.2964万C,请告诉我,我将了解该设备是否能够承受这种持续压力。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius