主题中讨论的其他部件: TPS2.2963万C
大家好,
如果 在 “开=低”的条件下持续向VOUT提供外部直流5.5V电源,TPS2.2964万C是否不存在备用电源?
我想知道它是否会损坏器件 ,因为它在放电FET (红色部分)的功率耗散额定值方面。 
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
如果 在 “开=低”的条件下持续向VOUT提供外部直流5.5V电源,TPS2.2964万C是否不存在备用电源?
我想知道它是否会损坏器件 ,因为它在放电FET (红色部分)的功率耗散额定值方面。 
此致,
Yaita /日本距离
Yaita,您好!
如果客户确实希望在不确定的时间内将5V应用于器件的输出,我强烈建议使用TPS2.2963万C。 它与TPS2.2964万C相同,只是它没有QOD电阻。 使用TPS2.2964万C的QOD电阻,客户将在其5V电源上获得恒定的电流消耗,这对他们的系统不是很有效。
如果客户在其应用中需要QOD或非常喜欢TPS2.2964万C,请告诉我,我将了解该设备是否能够承受这种持续压力。
谢谢!
Alek Kaknevicius