This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3896:有关TPS3896A计时的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576824/tps3896-question-about-tps3896a-timing

部件号:TPS3896

大家好,

我的客户有关于TPS3896A信号计时的问题。

如果Enable_N信号在TPD (r)之前变高,则在SENSE输出N中延迟,SENSE输出N保持高电平还是保持低电平?

谢谢你。

此致,

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,

    对于TPS389xA版本,SENSE和ENABLE均具有电容器可调节延迟。 当感应和使能输入均良好时,输出在电容器可调节延迟后断言。

    TPS3896A:有源低EN,有源低,推挽式输出

    无论Vsense如何,驱动/enable high都会使/sense _out变得高。 如果Vsense已高于Vit+,则在电容器可调延迟时间过后,驱动/enable low (低)将使/sense _out (低)降低。

    因此,如果对于此设备,如果/enable变为高,则/sece_out将在td (off)=200ns后变为高。

    请参见图3了解TPS3896A (请勿使用图1,因为这适用于错误的器件)

    我希望这能回答您的问题! 如果您还有其他问题,请告诉我。 谢谢!

    -Michael