This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:LM5.3602万-Q1的压降

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576711/lm53602-q1-dropout-of-the-lm53602-q1

部件号:LM5.3602万-Q1

大家好,

我正在评估LM5.3602万-Q1的跌落情况。 在数据表中,我对以下陈述有点困惑:

看着应用曲线,我仍然有点困惑:

您能否指定- 1 % regulation的含义? 我如何知道我将在哪个图形下工作? 何时使用“1 % regulation”(-MHz调节)图?何时使用“>= 1.85MHz”图?

期待您的反馈。

最佳,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任一图形的使用取决于应用程序中对客户的重要内容。

    假设您开始降低输入电压,设备将进入断开模式。  

    首先发生的事情是,切换频率将下降,以便在输出电压保持调节的同时保持调节。

    输入电压的进一步降低将导致频率进一步下降,然后达到最小值。

    如果进一步降低到该点以上,将导致输出电压下降到不可调节的水平。

    在频率降至<=1.85MHz时,VIN和VOUT之间的下降或差异如图36所示。

    输出电压不符合1 % 规定时的下降情况见图25。

    有些应用程序担心 在中途退出时,频率在A.M.广播波段内的哪个点;如图26所示

    如果您不关心输出中的切换频率,则图25给出了输出值。

    对于图25中的曲线,切换频率相当低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我开始收到回复,但仍然有点困惑。

    在下一个图中,它显示在自动模式(我正在使用的模式)下,从6V输入到18V输入,切换频率保持在2MHz,仅在较轻的负载电流(<300mA)下开始降低。

    因此,此图显示您可以在2 MHz (或至少高于1.85MHz)时保持5V的输出电压,输入电压为6V切换,负载电流为1A, 然而,图25显示,当 输出电压为5V切换时,在>1.85MHz时,负载电流为1A时,压降大于1V,这意味着我的输入必须高于6V,高于6.4V。

    请您对此发表意见吗?

    这些精细的细节对我的设计有很大的影响,因为我的工作电压低到5.5V,负载电流为1A到1.5A,我需要知道我可以看到多少电压降。

    为什么我退出监管后,辍学率会下降得多? 是否可以让频率更改为保持所需输出电压所需的任何值。例如,如果我有5.5V输入,我需要调节至5V, 我是否可以让切换频率做它需要做的事情来实现这一目标,而不是为了实现小的掉电而不需要超出规定范围?

    谢谢!

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图27中的图表没有提供足够的信息来预测辍学情况。 它用于预测轻负载频率下降。

    图24中的下降电压较小,因为在这种情况下,频率远低于1.85MHz。  

    是的,您可以降低Vin,频率将下降以保持调节。  然后将到达输出的点

    电压最终将下降到规定范围之外。  这是图24中的辍学情况。  这听起来就像您在寻找的。

    请记住,对于一组部件,所有这些曲线在室温下都是典型的近似曲线。

    由于中断对您的应用程序至关重要,您需要在工作台上使用您将要使用的实际组件对其进行测试。