This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1581万:LM5.1581万设计检查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091242/lm51581-lm51581-design-check

部件号:LM5.1581万
在“线程: LM5158”中讨论的其它部件

大家好,

VIN=12伏

输出电压=28V

输出=0.6A

频率=2.1MHz

客户想要设计用于升压功能的LM5.1581万,规格如图所示。 Lm客户需要使用什么? 因为我们使用计算器 并使用4.7uH,但峰值电流裕度失败。  

请帮助建议Lm客户可用于此规格请求的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    感谢您对LM515x设备的支持。

    请建议按照工具的建议使用LM5158,而不要使用LM5.1581万

    此设备能够处理集成FET中所需的电流。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的反馈。 请问LM5.1581万上的故障原因是什么?

    因为LM5158现已缺货,客户认为LM5.1581万也是可行的。 请告诉我们原因,我可以与客户讨论。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    LM5158和LM5.1581万之间的差值是内部FET可以处理的电流。 对于LM5.1581万,此电流过高。 即使使用较高的电感器,也无法达到此值,除此之外,您还可能遇到另一个斜坡过慢的问题。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢更新。 我只是好奇内部FET。 数据表显示可 支持1.8A峰值电流。 为什么LM5.1581万不支持0.6A输出电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    请注意:输出电流不等于电感器电流和开关电流!

    (这不包括任何利润)

    此致,

     Stefan