您好,
请提供输入电压=6.5V (5 % 容差)和输出电流(550mA)的线路调节值。
以及输出电流550mA (5 % 容差)的负载调节值。
输出电压为5V (2 % 容差)
您能否提供输出电压相对于温度的变化。在550mA时
此致。
Ajay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请提供输入电压=6.5V (5 % 容差)和输出电流(550mA)的线路调节值。
以及输出电流550mA (5 % 容差)的负载调节值。
输出电压为5V (2 % 容差)
您能否提供输出电压相对于温度的变化。在550mA时
此致。
Ajay
您好,Ajay,
我们没有这些特定数据点的数据,但您可以使用线路和负载调节规格来计算最大输出电压偏差。 线路调节的贡献是0.02 % *.55A = 011 % ,即011 % * 5V =.55mV。 对于负载调节,贡献值为0.5 % / A *.55A = 275 % ,即275 % * 5V = 13.8mV。 这些计算值超过整个温度范围。
对于您的最后一个问题,我认为图6-1包含您要查找的信息。
此致,
尼克
您好,Ajay,
建议的工作条件表(6.3)规定,球头需要在1uF至220uF范围内,球头的ESR需要在2 mΩ 至500 mΩ 范围内以确保稳定性。 Ω 1uF cout和2 m μ m的cout的ESR将确保在整个负载电流范围内的稳定性。 此信息与您提到的稳定区域图解中显示的信息相同。
关于输出电压与温度图解,很遗憾,我们没有此表单中的表征数据可供您共享。 此表单中未收集数据,因此您需要参考图6-1中的数据。
此致,
尼克