This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:TLV767-Q1

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088686/tlv767-q1-tlv767-q1

部件号:TLV767-Q1

您好,

请提供输入电压=6.5V (5 % 容差)和输出电流(550mA)的线路调节值。

以及输出电流550mA (5 % 容差)的负载调节值。

输出电压为5V (2 % 容差)

您能否提供输出电压相对于温度的变化。在550mA时

此致。

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    我们没有这些特定数据点的数据,但您可以使用线路和负载调节规格来计算最大输出电压偏差。 线路调节的贡献是0.02 % *.55A = 011 % ,即011 % * 5V =.55mV。 对于负载调节,贡献值为0.5 % / A *.55A = 275 % ,即275 % * 5V = 13.8mV。 这些计算值超过整个温度范围。  

    对于您的最后一个问题,我认为图6-1包含您要查找的信息。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我想用下面的公式来了解输出电压相对于温度系数的变化。 因此,您所参考的图形是输入电压为3V的输入电压为6.5V (具有5 % 容差)。 如果你给我提供温度系数的值,那会很有帮助。

    我还希望ESR与负载电流之间的曲线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    您定义的温度系数对于LDO不是特别有用,因为温度响应几乎从不是线性的。 计算最大偏差比我在上一个回答中所做的要有用得多。  

    对于ESR与负载电流,您是否指RDS_ON与负载电流?  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESR与负载电流请参阅附件我需要此图。

    请参阅数据表中的附件,了解cout ESR的值。 我想要cout ESR与负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于温度系数,下图中TI的LDO数据表之一。 如果您为我的MPN提供相同的信息,这将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    建议的工作条件表(6.3)规定,球头需要在1uF至220uF范围内,球头的ESR需要在2 mΩ 至500 mΩ 范围内以确保稳定性。 Ω 1uF cout和2 m μ m的cout的ESR将确保在整个负载电流范围内的稳定性。 此信息与您提到的稳定区域图解中显示的信息相同。  

    关于输出电压与温度图解,很遗憾,我们没有此表单中的表征数据可供您共享。 此表单中未收集数据,因此您需要参考图6-1中的数据。

    此致,

    尼克