This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146 SPICE模型不工作,HO针脚未产生电压以驱动高端MOSFET

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071632/lm5146-q1-lm5146-spice-model-not-working-ho-pin-is-not-generating-voltage-to-drive-high-side-mosfet

部件号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他部件:LM5146LM5145-Q1LM5145

您好,

我尝试在PSpice中模拟LM5146。 根据我的设计计算,我已对IC进行编程。 但高侧驱动不起作用。

 

请按照 以下所附 示意图检查电压,该示意图在HO针脚处为1uV。

设计规格:

 

  1. VIN 30V至60V
  2. 输出电压:13.5
  3. 输出=23A
  4. FSW=130KHZ
  5. 输出限制=30A
  6. 软启动时间=18ms

我也做过瞬态分析。

 

我在HO引脚上没有获得脉冲(蓝色),在LO引脚上没有获得初始1个脉冲(黄色)。

 

请帮助模拟模型。

谢谢  

Nitesh Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mitesh:

    请压缩文件并将完整的文件包发送给我们。

    请注意,低侧门电阻器不应是8.2Ω Ω,因为这会导致dv/dt感应通过。 建议为0Ω。 此外,如果此处的输出电流较高,您可能需要考虑使用80V FET。 此外,如果给定最大输入电压,则该控制器的LM5145-Q1 75V版本已足够。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1526.Pspice-for-TI.zip

    谢谢Tim,

    我正在这里共享我的模拟文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Nitesh。 我们将对其进行审核并回复给您。 同时,请使用LM5145/6快速启动计算器检查部件值。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim,零部件值仅与我的设计计算相符。请从您的角度进行审核和确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Nitesh。 请为此设计发送完整的LM5146快速启动计算器。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2.zipHelloTim,

    请检查下面的计算表。薪酬网络值不会随计算表更新

    谢谢  

    Nitesh Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    我建议使用快速启动中的补偿值。

    --

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3426.LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2.zipe2e.ti.com/.../6278.Pspice-for-TI.zip</s>5146 6278.

    您好,Tim,

    我也使用计算表中的补偿值检查了模拟。 仍然没有结果。

    请检查。

    您是否可以通过采用任何通用规格和共享进行仿真? 因此,我们可以理解为什么高侧驱动不工作?

    感谢您的广泛支持。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用较低的Cout和SS CAP值。 高Cout可能导致OCP在启动时接合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也检查 了较低的cout和SS上限值。没有突破。

    是否可以与其他规格一起运行? 所以我们至少可以分析我所犯的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Nitesh。 我们将查看并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Tim的广泛支持。 这是我在 我们的一个促进发展项目中考虑的部分。 如果我们得到零件的模拟结果,它会给我更多的信心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Nitesh。 请使用LM5146快速启动计算器作为您设计的起点,同时我找到了一位PSPICE专家来帮助您。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    您似乎在使用1us作为模拟运行时间。 设备开始在1.3毫秒左右切换。 请将模拟运行时间更新为20毫秒或更长时间,以进入稳定状态。 希望这有所帮助。

    此致,

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karthik,

    较早的软启动时间为18ms,相应的电容器值为220nF。现在我已将软启动时间减少到3ms,并选择了37nF的CS电容器。

    现在如果在模拟配置文件中,我尝试设置Tstop  为10ms的模拟配置文件,最大时间步长为1ms。 我遇到运行时错误。

    以下是您参考的错误捕捉

     

    请尝试解决运行时错误,这是由于模型还是其它工具引起的?

    谢谢  

    Nitesh Modi

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    这是由于使用最大步长为1ms。 ns的顺序会出现内部延迟,这似乎导致模拟无法收敛。 您可以将其更改为50ns以运行模拟。 同时,我运行的模型将MOSFET替换为开关。 如果您遇到更多问题,请同时分享MOSFET SPICE模型。 谢谢。

    此致,

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karthik,

    我已经尝试通过尽量减少时间步长来模拟模型。 我也改变了OSFET模式。  

    问题仍然存在,无法正确模拟。

    我正在与MOSFET的olb文件共享我的模拟文件供您参考。

    请仔细阅读并分享您的想法。

    e2e.ti.com/.../5146_5F00_DC_2D00_DCConverter.zip

    谢谢

    Nitesh Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    我离开办公室几天。 请告诉我问题是否仍然存在。 此外,您共享的文件不完整。  

    请使用以下步骤存档您的项目并共享。 谢谢。

    1. 转至“文件”→“归档项目”
    2. 选中以下复选框:
      1. 库文件
      2. 包括testbench
      3. 引用的项目
      4. 创建单个存档文件

    此致,

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5146_5F00_dc_2D00_dcconverter_2D00_2022_2D00_02_2D00_18T05_2D00_24.zip</s>2022

    您好Karthik,

    请查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karthik,

    是否有任何模拟更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh,我将与Karthik核实,并很快回复您。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    是MOSFET导致了收敛问题。 修复后,我们注意到输出电压不稳定。 请使用快速计算器验证您的补偿值(确保输入正确的Cout值,因为陶瓷电压盖随施加的电压降低)。

    此致,

    蒂姆