Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145-Q1, LM5145
主题中讨论的其他部件:LM5146, LM5145-Q1, LM5145
您好,
我尝试在PSpice中模拟LM5146。 根据我的设计计算,我已对IC进行编程。 但高侧驱动不起作用。
请按照 以下所附 示意图检查电压,该示意图在HO针脚处为1uV。
设计规格:
- VIN 30V至60V
- 输出电压:13.5
- 输出=23A
- FSW=130KHZ
- 输出限制=30A
- 软启动时间=18ms
我也做过瞬态分析。
我在HO引脚上没有获得脉冲(蓝色),在LO引脚上没有获得初始1个脉冲(黄色)。


请帮助模拟模型。
谢谢
Nitesh Modi