This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45记忆失败,VOK从未设置

Guru**** 2576405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620225/bq20z45-learning-failed-vok-never-set

主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQ2.7426万

有人能帮我吗?

我使用bq20z45完成了两个失败的学习周期,最大错误,Qmax和更新状态在充电后不更新。 当我发送启用(0021)或开始充电时,我发现VOK从未设置为1。

1.我的电池类型为LG INR1.865万 B42600mAh,我使用化学品ID 0297,是这样吗?

2.我按照下面的步骤完成学习周期,并在步骤7失败时停止学习。 请参阅随附的日志数据和gg文件。

步骤1:使用正确的化学品ID,正确的数据刷新,循环计数和更新状态对.senc文件进行编程,最大100 % 错误。
步骤2:校准电池组。
步骤3:使用C/5将电池组放电至空(电压降至终端)。
步骤4:等待5小时。
步骤5:send it enable命令(0021),设置了Bits QEN (位QEN),清除了VOK。
步骤6:使用C/2将电池组充满电,直到达到锥形电流并设置FC位。
步骤7:让它放松5小时。(Qmax未更新,更新状态保持04,最大错误保持100 %)
步骤8:使用C/5将电池组放电至终端电压。
步骤9:放松5小时。

e2e.ti.com/.../Learning_2D00_GG_2D00_File_2D00_Export.zip

e2e.ti.com/.../Learning_2D00_Log_2D00_Data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是如何确定CHEM ID 297是您的正确ID的? 成功完成学习周期的第一步是执行化学品鉴定。 链接如下所示:
    www.ti.com/.../GPCCHEM

    然后,为了您的出院,我建议您使用c/7... C/5似乎在边界上,我已经看到这导致学习失败。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我发现VOK问题是由bq评估软件引起的,当我将bq评估软件版本从00.09 59更新到VOK时,00.09 可以正确设置。 我确认了当地FAE的CHEM ID,CHEM ID 0297对于LG INR1.865万 B42600mAh是正确的。

    我们使用C/5来学习许多产品,我不认为这是根本原因。 我重做 两个学习周期,但在充电和放电后仍获得学习失败的结果,更新状态很奇怪。 请参见下面的步骤7和步骤9。

    步骤1:使用正确的化学品ID,正确的数据刷新,循环计数和更新状态对.senc文件进行编程,最大100 % 错误。

    步骤2:校准电池组。

    步骤3:使用C/5将电池组放电至空(电压降至终端)。

    步骤4:等待5小时。

    步骤5:send it enable命令(0021),设置了Bits QEN和VOK。

    步骤6:使用C/2将电池组充满电,直到达到锥形电流并设置FC位。

    步骤7:让它放松2小时。(Qmax已更新,更新状态为0D,最大错误保持3 %)

    步骤8:使用C/5将电池组放电至终端电压。

    步骤9:让它放松10小时。(Qmax未更新,更新状态保持0D,最大错误保持3 % ,Ra表已更新,但R_A标志= 0555)

    e2e.ti.com/.../GG-File-Export.zip

    e2e.ti.com/.../2402.Learning_2D00_Log_2D00_Data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻标志0555表示您在Qmax更新之前进行了电阻更新。 Qmax更新必须首先进行。 您可能在开始测试之前的某个时间点启用了该功能。重新进行测试,但使用c/7恒定电流放电。 另外,在开始测试之前,对默认的senc文件进行编程,然后对chem id进行编程,配置数据刷新。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    谢谢,我只在充电之前启用它并重新进行3次学习测试,为什么R_A标志= 0555? 我将尝试C/7恒定电流放电。

    我与 LG蜂窝INR1.865万 B42600mAh的CHEM ID混淆了,尽管当地的FAE确认CHEM ID是297,您能帮您检查吗?  附件是单元格规范,型号名称从ICR1.865万B4.e2e.ti.com/.../20141028-LRB_2D00_PS_2D00_INR18650B4_2D00_REV7.pdf更2014.1028万更改为1.865万改为INR1.865万B4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LG INR1.865万 B4有三个CHEM标识,您能解释一下有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议您使用我们的工具gpc chem来确定哪一个更适合,但如果不使用术语,我认为第二个是正确的。

    www.ti.com/.../GPCCHEM


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    参见INR1.865万 B4单元规格,最大充电电压为4.2V,但信标0260为4.3V充电电压。 您能解释一下为什么您认为0260 是正确的CHEM ID吗? 我将尝试使用gpc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在脱离命名。 要绝对确定使用gpcchem工具。 此外,确保充电至蓄电池数据表中规定的最大电压。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我尝试使用chem id 0230和0260进行学习周期,但当完成第一个周期充电并放松7小时以上时,Qmax未更新,更新状态为04,最大错误为100 %。

    另外,我用C/7解除了,现在的chem id是0297。 在第一个周期充电和放松后,Qmax已更新,更新状态为0D,最大错误为3 %。 但是,当完成第一个循环放电并放松 10小时以上时, Qmax未更新,更新状态为0D,最大错误为3 %。

    可能是CHEM ID不是0230,0260,0297?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾建议使用gpc chem工具来确定哪一个是最佳匹配项。 您应该能够使用学习周期中的日志文件。

    www.ti.com/.../gpcchem

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢你的帮助。 我将学习日志数据提交到gpc chem工具,最佳化学品ID为230。 我是否应该使用CHEM ID 230来完成学习周期?

    化学ID选择工具,版本= 2.24   
      
    当前拟合中使用的配置:   
    ProcessingType=2.   
    NumCellSeries=3   
    ElapedTimeColumn=0   
    VoltageColumn=1   
    CurrentColumn=2   
    TemperatureColumn=3   
      
    最佳化学品ID:230 最佳化学品ID最大偏差,%:1.23  
      
      
      
    所有ID的汇总,最大值 DoD偏差低于3 %   
      
    化学ID 最大DOD错误,% 最大R偏差,比率
    230 1.23 0.52   
    1352 1.74 0.15   
    2079 1.9 0.27   
    295 1.92 0.57   
    231 1.95 0.39   
    253 2.04 0.22   
    1647 2.09 0.38   
    1340 2.12 0.26   
    297 2.19 0.17   
    2053 2.22 0.14   
    2089 2.25 0.21   
    275 2.27 1.52   
    221 2.29 0.21   
    1323 2.34 0.22   
    1653 2.37 0.53   
    239 2.41 0.25   
    2078 2.45 1.92   
    2077 2.46 0.49   
    252 2.47 0.33   
    1331 2.54 0.22   
    245 2.55 0.16   
    2051 2.56 0.92   
    1300 2.57 0.16   
    1253 2.59 0.22   
    1280 2.59 0.9   
    218 2.6 0.47   
    2007 2.65 0.33   
    1301 2.65 0.17   
    2025 2.69 0.26   
    260 2.7 0.15   
    286 2.71 0.32   
    2091 2.72 0.21   
    3385 2.72 0.9   
    206 2.73 0.27   
    2102 2.75 0.7   
    2148 2.81 0.31   
    257 2.86 0.3   
    269 2.86 0.2   
    2084 2.9 0.24   
    1325 2.91 0.25   
    1351 2.92 0.35   
    1594 2.92 0.92   
      
    最佳ID的最大偏差在建议范围内。 所选的最佳化学ID适合对仪表进行编程。   
      
      
    为基于ROM的器件(如bq274xx)选择最佳通用ID   
      
      
    设备/系列1   
    通用化学ID 设备/电压/化学 最大DOD错误,%
    bq35427411-G1C :4.35V LiCoO2 13.78  
    3142 bq2.7421万-G1D:4.4V LiCoO2 16.16  
    128 bq2.7421万-G1A:4.2V LiCoO2 34.77  
    312 bq2.7421万-G1B:4.3V LiCoO2 43.68  
    最佳通用ID 354   
    警告:最佳通用ID偏差高于此设备/系列的建议级别。 考虑使用其他设备,基于闪存的仪表或自定义ID的RAM编程。   
      
      
    设备/系列2   
    通用化学ID 设备/电压/化学 最大DOD错误,%
    bq1210 27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 12.83  
    bq35427621 : (Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 13.78  
    1202 bq2.7621万:(默认) 4.2V LiCoO2 18.69  
    最佳通用ID 1210   
    警告:最佳通用ID偏差高于此设备/系列的建议级别。 考虑使用其他设备,基于闪存的仪表或自定义ID的RAM编程。   
      
      
    设备/系列3   
    通用化学ID 设备/电压/化学 最大DOD错误,%
    3142 bq2.7426万:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 16.16  
    3230 bq2.7426万:(默认) 4.35V LiCoO2 17.12  
    1202 bq2.7426万:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 18.69  
    最佳通用ID 3142   
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划   
      
      
    警告:第一个OCVpoint具有非零电流I=-OCVpoint 0.003 请确保在放电开始前有2小时的驰豫期。   
    警告:最后一个OCVpoint有非零电流I=-OCVpoint 0.003 请确保放电结束后有5小时的驰豫期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请在您的学习周期中使用chem id 230。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

     实际上,一周前我用化学ID 230完成了学习,学习结果失败了,可能不是ID问题。 除了ID和C/7解查电流之外,您还有其他建议吗?

    我遵循 化学品ID选择工具简单指南(GPC)进行充电和放电,结果显示“最佳化学品ID:1352最佳化学品ID最大偏差,%:1.11 ”。 化学品ID 令人困惑。

    化学ID选择工具,版本= 2.25

    当前拟合中使用的配置:
    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=3
    ElapedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3

    最佳化学品ID:1352最佳化学品ID最大偏差,%:1.11



    所有ID的汇总,最大值 DoD偏差低于3 %

    化学ID最大DOD错误,%最大R偏差,比率
    1352 1.11 0.49
    2053 1.19 0.42
    1340 1.4 0.93
    206 1.41 0.85
    297 1.45 0.27
    1351 1.46 0.75
    221 1.47 0.39
    1653 1.51 0.26
    1647 1.51 0.51
    1331 1.52 0.42
    2025 1.52 1.37
    230 1.56 0.81
    2089 1.58 0.75
    295 1.59 0.59
    260 1.61 0.21
    2078 1.61 1.09
    2051 1.61 0.8
    2102 1.64 0.22
    2079 1.72 0.16
    253 1.74 0.29
    2084 1.76 1.33
    1323 1.77 0.34
    2041 1.78 2.54
    218 1.8 0.63
    239 1.89 0.42
    3385 1.9 0.95
    2007 1.92 1.11
    1267 1.93 0.6
    252 1.94 0.39
    1301 1.95 0.97
    1325 1.95 0.44
    275 1.96 1.39
    231 1.98 0.4
    1253 2 0.26
    245 2.02 0.34
    1300 2.03 0.26
    2077 2.05 0.62
    2091 2.16 0.28
    261 2.19 0.57
    234 2.19 0.48
    2148 2.25 0.35
    2094 2.27 1.32
    208 2.3 0.31
    200 2.3 0.31
    203 2.3 0.31
    1332 2.37 0.5
    2106 2.38 0.87
    2082 2.39 0.3
    264 2.42 0.45
    286 2.45 0.32
    1268 2.46 2.32
    257 2.46 0.46
    1280 2.51 0.96
    2023 2.59 0.78
    1282 2.62 0.55
    1594 2.63 0.42
    2048 2.78 0.33
    247 2.82 0.6
    2066 2.89 0.36
    2047 2.99 0.45

    最佳ID的最大偏差在建议范围内。 所选的最佳化学ID适合对仪表进行编程。


    为基于ROM的器件(如bq274xx)选择最佳通用ID


    设备/系列1
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    bq35427411-G1C:4.35V LiCoO2 12.81
    3142 bq2.7421万-G1D:4.4V LiCoO2 14.51
    128 bq2.7421万-G1A:4.2V LiCoO2 30.93
    312 bq2.7421万-G1B:4.3V LiCoO2 39.83
    最佳通用ID 354
    警告:最佳通用ID偏差高于此设备/系列的建议级别。 考虑使用其他设备,基于闪存的仪表或自定义ID的RAM编程。


    设备/系列2
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    bq35427621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 12.81
    bq1210 27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 14.51
    1202 bq2.7621万:(默认) 4.2V LiCoO2 18.53
    最佳通用ID 354
    警告:最佳通用ID偏差高于此设备/系列的建议级别。 考虑使用其他设备,基于闪存的仪表或自定义ID的RAM编程。


    设备/系列3
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    3230 bq2.7426万:(默认) 4.35V LiCoO2 13
    3142 bq2.7426万:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 14.51
    1202 bq2.7426万:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 18.53
    最佳通用ID 3230
    警告:最佳通用ID偏差高于此设备/系列的建议级别。 考虑使用其他设备,基于闪存的仪表或自定义ID的RAM编程。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPCCHEM工具显示ChemID 230应该与您的细胞很匹配,您提到您尝试使用此ChemID运行优化循环。 是否可以发送此运行的日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我两次尝试使用化学品ID 230进行学习,但都失败了,我没有记录数据。 GPC工具为单元显示1352和230两个不同的ID,这让人困惑。 我仍然认为INR1.865万 B42600mAh的ID为297。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将CC Deadband更改为较小值3.5uV,我使用Chem ID 297成功完成了两个学习周期。 这是否说“CC Deadband”必须设置为一个非常小的值才能进行Qmax更新? 例如,我的设计容量2600mA,感应电阻器2 mΩ,C/5放电,放电时间+放松时间=10h,CC边带必须<5.2uV( 1 % 2 mΩ,是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好!
    面临更新Qmax的问题。 控制器bq20z45。 他对20多个放电-充电周期进行了描述。 但超过04的状态不会改变。 尝试了不同的化学文件。 我怀疑存在最大容量错误和DOD容量错误的问题。 是否可以打开具有这2个参数的bq20z45_R1_0105_BLD_0005文件0005文件。