This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:当系统处于打开状态时,如何避免电池漏电

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620183/bq2057-how-to-avoid-leakage-current-of-the-battery-when-the-system-is-in-on-condition

部件号:BQ2057

您好,

我正在使用BQ2057芯片为锂离子电池充电。 在此配置中,当系统处于关闭状态时,也会有一些电流泄漏,蓄电池在2-3天后变为0V。 那么,您能建议我们如何避免这种情况吗?

谢谢,此致,

Chaithra Y S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    BLE模块的电压要求是什么?使用的是哪种调节器? 还使用了什么外部BJT?
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BLE的电压要求为3.3V,我们使用 的是3.3 稳压器。

    外部BJT您在哪一部分中指出?

    此致,

    Chaithra Y S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我指的是下面所示的第一季度BJT。

    此致,

    Raheem