This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.4824万:补偿RC /交流传输特性模拟

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616693/tina-spice-tps54824-compensation-rc-ac-transfer-characteristic-simulation

部件号:TPS5.4824万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TPS5.4821万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在将电源转换器设计从TPS5.4821万迁移到TPS5.4824万。
由于两台设备之间的特性发生了变化,我尝试调整补偿RC (II型补偿)。
对于 我的供电范围和负载条件,我可以通过单次降低TPS5.4821万的振幅和相位曲线轻松实现频率响应。 响应曲线与载荷变化的偏差不大。 虽然未测量实际性能,但实际的整流器工作正常。
但是,对于TPS5.4824万,问题在于我很难找到 至少能满足重负荷和轻负荷条件 (或电源已更改)的补偿RC值。 响应曲线似乎表示在电源或负载改变后出现了一些控制性能问题。
使用 TPS5.4824万 TINA-TI平均参考设计(修订版 a) 2017年2月9日,但负载电阻器更改为不同的电阻值,以模拟负载条件变化。 在轻负载下,交叉频率之前会出现较大的"浴顶"相位响应,"浴顶"的中心非常接近0度,这似乎表明 存在控制性能问题。
非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一个能证明您的顾虑的图解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KK:

    在轻负载下,TPS5.4824万的行为应与TPS5.4821万类似。 我将TPS5.4824万模型与实际工作台测量进行了比较,我认为我们的平均模型在轻负载下可能存在问题。 它们在轻负载下不匹配,但在满负载下匹配良好。 我已通知支持我们模型的团队,帮助他们了解这一情况并了解发生了什么。

    此致,
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    在调谐的负载条件下:

    在更改的载荷条件下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony,非常感谢您的快速操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:


    此问题是否有任何更新? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WEBENCH小组仍在研究这一问题。 他们验证了我们批准的原始模型是否匹配测量,但未发现实施过程中发生的导致轻负载错误的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现一个月前发布了平均模型的版本B。 是否打算在轻负载下解决建模问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为情况正是如此。 我可以稍后验证。