This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3667万:如何在没有PMBus的情况下降低TPS5.3667万 OSR电压?

Guru**** 2473320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617731/tps53667-how-to-reduce-tps53667-osr-voltage-without-pmbus

部件号:TPS5.3667万
主题中讨论的其他部件: CSD9.5372万BQ5M

您好,先生  

我们可以知道 如何在没有PMBus的情况下降低TPS5.3667万 OSR电压吗?(因为我的客户没有板载PMBus)

请问默认情况下OSR电压是多少?  

我的客户测试从Iout 145A到20A的负载条件(输出电压设置为0.85V,输入电压为12V)。并且发现输出电压峰值将为0.925V。

在添加输出电容器1.32万uF后,它可以降低到0.915V,对于我们的客户来说太高了。  

有否建议减少?

                            太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    在TPS5.3667万上,OSR和USR阈值可通过电阻分压器从VREF设置为pn 30 (O-USR)。 这些电阻器设置引脚上的电压,该电压在启动时由芯片读取,并相应地设置OSR/USR阈值。 第102页数据表的8.2 .2.9 节提供了有关如何选择电阻值的更多详细信息。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen

    感谢您的回复。我了解的一些项目需要与您核对。

    1.从Rosr.Rosr 2.9 中,如果我们连接8.2 = 20K, 那么TPS5.3667万可以控制输出电压在负载瞬态时低于30mV?(如果输出电压为0.85V,在 负载瞬态 条件下最大电压为0.88V)。现在,我的引脚30至Verf电压为9.31K。此电阻器是否需要更改(我看到它似乎与表86相关, 但我不确定如何计算)?

    2.增加输出电容器的值似乎也可以提高负载瞬态性能,您建议使用哪种类型的电容器?

    3.如果我们将电感器值更改为负载瞬态性能,是否有用?(因为客户电感器为0.47uH/DS参考设计为0.15uH)

    4.我的客户Vcore电源请求rqnge是0.8245V ~ 0.8755V,根据我的理解,即使我们调整了Rosr =20K。我们控制器Vout的最佳性能是0.88V。对吗?

                                                                                  太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bogey,

    请参阅下面的我的答案:

    1a)如果Rosr = 20k,则当VOUT摆动超过设定点30mV时,超调减速电路将打开。 这并不一定意味着您只有30mV的过冲,这取决于负载步长,补偿,输出滤波器等,但您将看到比没有该功能更少的过冲。  

    1b)首先设置您的Rosr,以获得所需的超调减速级别阈值。 接下来,确定您希望用户在VOUT设定点以下的哪个级别接合(如果有的话)。 根据表86确定引脚30上的电压。 然后,它只是Vref (1.7V)和引脚30之间的一个简单分压器,用于计算Rusr。 使用您选择的Rosr值和引脚30上出现的电压来解决Rusr。

    2)客户是否正在寻找全陶瓷解决方案,还是也在使用散装电容器?

    3,4)您能告诉我有关该申请的更多信息吗? 在不了解更多信息的情况下,很难提出有意义的建议。 负载步长和目标输出电压是多少? 如果您能与我分享一个能提供很大帮助的原理图,  

    谢谢!

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen

    1.负载步进设置为2.5A/us,120A至20A, 频率为10kHz/10Hz。占空比50 % ==>这是负载测试条件。

    2.对于Rosr,客户已设定为20K,但输出电压刚好下降5mV (75mV => 70mV)。您是否可以提出其他建议以告知我们?

    3.从数据表中,如果我们打开Rosr,则可能会增加功率级热量。如果您有大约Rosr = 150K和Rosr = 20K的热量数据,请告诉我们。

    4.如下表所示,我们已进行如下修改:

    R2615从49.9K到33.2K

    从30.1K到24.3K的R2359

    R2366从26.7K至64.3K

    R2367从39.2K到56K

    e2e.ti.com/.../8182.ESX601_2D00_54RQ_5F00_201700609_2D00_TI-power-.pdf</s>2.01700609亿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Chen,

    OSR对功率级施加的额外热应力不会对性能产生太大影响,但很难肯定。 我无法从产品线中找到有关热性能与OSR级别差异的数据。 我建议在客户的主板上进行测试,确保没有出现问题。

    在讨论瞬时响应之前,我想先确认几个规格。 在100A负载步骤或释放过程中,输出电压的摆动不应超过±3 % ,正确吗? 此外,此设计中是否有负载线? 从ISUM到VREF的R2345看起来像是设置了1 mΩ 负载线。 你能在短暂的时间里看到这一点吗?

    假设±Ω 3 % ,无负载线和其他稳定的解决方案,瞬态故障看起来是一个输出电容不足的问题,无法满足他们为其设计选择的电感器的需求。 使用 SLVA882第5节中讨论的方程式 ,大约需要18.3mF的cout才能达到此设计的交流电容差。 如果仅填充了客户示意图第6页上的盖子,则仅9.7mF安装到位。 在这种情况下,OSR无法弥补所有差异。

    有多少空间可以增加更多电容? 客户能否降低每个相位的电感? 每个相位的0.23µH将所需的球型罩降至9mF。  

    谢谢!

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指向应用笔记的链接似乎无法正常工作。 请尝试以下网址: www.ti.com/.../slva882.pdf

    关于Cout计算,请参阅第14页的5.5 部分。

    瞬时响应的任何范围镜头也将很有帮助。

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carmen
    我们可以向您确认功率级(CSD9.5372万BQ5M) EN引脚是否连接至5V或3.3V?
    如果EN引脚连接到3.3V,是否有任何影响?
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    您在电气表中高于逻辑高阈值,数据表首页显示它兼容3.3V或5V,因此您不会看到任何问题。 您只是通过向所有功率级发送3.3V以及5V和其它信号来增加整体布局的复杂性。

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen

    我们可以知道什么是正常SW波形吗? 随附的文件是TPS5.3667万 SW波形组,这是否正常?

    表slva882.pdf, 图29是 用于解释这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    您是否正在查看此波形中的相节点或PWM信号? 它似乎是基于其峰到峰值的PWM信号。

    此外,您的示波器探头接地在哪里? 它应该是一个紧密的连接,靠近你所看到的功率级,因为PWM在大多数情况下应该像教科书中的方波,没有真正的振铃,绝对不会在低端发生波浪。看起来这里有一个探测问题。

    电脑控制器的其余部分如何? VOUT值是否正确,纹波是否正确?

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,忘记询问。 您指的是图29中的什么? 该应用说明中没有29个数字,数据表中的图29是关于PMBus的。

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carmen
    客户希望将输出电流从200A增加到240A。 TPS5.3667万是否可以使用?(我们还可以知道TPS5.3667万输出最大值吗?)
    因为工作台只能运行最大输出电流为180A。
    如果无法使用TPS5.3667万,是否有任何建议?
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    只要功率级额定电流为40A/相,布局合理,并且存在散热片和气流的某种组合,您就可以在240A应用中使用TPS5.3667万。 这适用于新设计还是已在测试的设计?

    您可以通过使用设计电子表格或数据表公式调整VREF和F-IMAX (针32)之间的电阻分压器来设置IMAX值。 由于使用8位寄存器,不能将IMAX设置为高于255A。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen

    我的客户希望将输出负载提高到240A,因此TPS5.3667万应该是chqnge...

    1.(引脚32)R至VREF =1.88K,R至GND =30K。

    2.(引脚1) R至VREF = 182K,R至GND = 100k。

    请您帮忙再次检查一下吗?

                                                    太棒了

    e2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_5F00_2017000925_5F00_TI-power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bogey,

    在引脚32上,您正在设置500kHz切换频率和240A最大电流。 这看起来不错。

    在1号插针上,您将设置一个150mVpp斜坡和一个42A的谷电流限制。 斜坡值是您设计的良好起点。 对于电流限制,42A的谷流将DC OCP电平置于48.4A左右,峰值电流电平为54.8A (12.8App的电感器波纹电流用于12Vin,1.05Vout,150nH,500kHz)。 如果客户对这些限制没有问题,则正确选择这些编程电阻器。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    卡门