This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.2675万:LM2.2675万启动刻录

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621416/lm22675-lm22675-startup-burn

部件号:LM2.2675万
您好,
我在使用LM2.2675万MR-ADJ时遇到了问题。
我在许多主板上使用此设备多年,其中一种类型(T1006)的工作方式不如我预期的好。
多年来交付的许多T1006电子板工作正常,直到启动时,
芯片燃烧,引脚n°7 (SOIC8封装上的Vin)熔化,实际上这种情况经常发生。

我正在测试该设备,在输入和输出中都加了应力,没有问题
(在输入端应用38Vdc,输出端负载超过1A)。

在网站上搜索时,我发现有相同问题的人(请参阅 e2e.ti.com/.../16.1825万),
我提出的解决办法尚待确定。

该器件用于为某些内部电路供电,并为外部光学编码器提供电源(总电流最大为600mA)。

芯片或其中许多芯片是否可能被封装?
您是否认为最好选择另一个,如果是,请建议我部件号。


注意:
设备为U118

 
此致
Elitron - Divisone Elettronica
Via del Chiesino,8号
5.6025万 - Pontedera (比萨)-意大利
单元格。 +Sciarrini Massimo 39.380
单元格。 +Gianessi 39.380 633.4479万
电子邮件: elettronica@elitron.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来正常。  我注意到LM2.2675万有两个实例。  他们是否都遇到了麻烦?

    您突出显示了连接到您输入连接器的连接器;我想这是一个造成问题的连接器?

    您能否发送启动的波形。  VIN,EN,Vout和SW有助于在启动和正常运行期间查看。

    您的预期输入电压和正常负载电流是多少?

    我会寻找输入电压过高的可能性。

    确保电感器在启动过程中不会饱和。  它的额定电流应符合设备的电流限制。

    我对布局有一些评论:

    1. 我会尝试在D35和C1027/28之间建立更好的接地连接。  它看起来像是在下一个地面上???

    2. 我看不到C1027。  这应靠近设备;靠近C1028

    3. 我将跟踪到C1024和pin 1 fatter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我只在U118上遇到问题。

    所有影像均指启动,除非最后一 个影像,这指的是正常运行。

    所有波形均由800mA和Vin 24 Vdc负载构成。

    正常输入 电压为24V直流,负载为600mA。

    是的,这是工业机器的24 VDC。 我将TVS 40 V工作电压和400uF电解电容器与100nF X7R结合使用,以减少输入干扰

    看着波形我认为 电感器不饱和,但我无法在此电路中测量。 (建议?)

    此电路与所有其它电路之间的唯一区别(数百个工作正常)是所用的使能引脚,它保持浮动状态

    轨迹蓝色:启用

    轨迹黄色:开关

     

     

     

    蓝色导轨:Vin

    轨迹黄色:开关

     


    蓝色导轨:Vin

    轨迹黄色:启用

     

    轨迹黄色:第一个脉冲

     

    轨迹黄色:正常照射行程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不出波形有什么问题。

    您能否指明C1027的位置。

    在某些情况下,设备可能过热,即使负载较小。

    这可能是因为DAP没有很好地焊接在某些版本上。

    如果您有电流探头,您可以向上提起电感器,然后从电感器上放置一个小的线环

    连接到电流探头的电极垫并夹住电流探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚收到一个有问题的主板(烧坏的芯片),
    这种情况下芯片燃烧时只有200mA的负载,所以我认为这不是电感问题。
    DAP焊接正确,如图所示,烧针相同;在此图中,您也可以看到C1027。
    我没有电流探头,所以我通过0.5欧姆电阻器进行了测量,
    所需波形不显示任何饱和,但我将替换
    电感器与另一个电感器(代码Wurth 7.4406647亿 1.85 A SAT)。

    备注此应用程序与所有其他应用程序之间的差异
    功能正常:
    此应用程序使用'enable'(启用),因此Vin值在启动时已存在,
    所有其他情况下,Vin在所有启动过程中都会上升,这是否是一个问题?
    该输出通过接线连接从外部驱动一些增量编码器,
    这种电线上的干扰是否会导致芯片出现问题?

    如果问题再次出现,即使是诱发变化,这也是唯一的解决办法
    将创建一个具有较大输入电压和负载特性的新电源电路,在这种情况下,您能否建议我使用正确的设备?

    谢谢,祝好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1027似乎有点远。  我仍然担心输入端出现某种过压或峰值。

    如果负载是感应式的(如长线),则负载与设备之间的连接不良可能会导致输出

    设备处的电压为负。  这会导致电脑控制器中出现偏流情况。

    我看不出有任何明显的问题会导致这种问题。

    您可以将损坏的部件退回TI,我们可以尝试执行一些FA操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答,

    现在,我没有任何损坏的设备,到货的设备已经修好了。
    我正在等待另一台,您想要接收什么,刻录的设备或
    只有芯片?
    如果您愿意,我可以为您提供整个烧录设备和一个设备
    正常工作。
    请告诉我您的选择和配送地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我把这一点告诉责任方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仅退回损坏的IC。  请填写随附的表格及送货地址。

    e2e.ti.com/.../FA_5F00_request_5F00_revA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在星期一开始了燃烧的芯片