This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1027万:EN/LBO-LBI规格

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089514/tps61027-specification-of-en-lbo-lbi

部件号:TPS6.1027万

大家好,我们是否对这些针脚有更多规格?

客户希望将我们的EN引脚与RC定时配置配合使用,以延迟启用升压转换器。
是否有更详细的技术指标可用? 只有0.2xVBat的低电平和0.8xVBat的高电平。

是否有滞后规格?

对于LBO引脚:我们是否具有漏极开路输出的输出驱动器能力?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    对于EN引脚,我们现在没有任何滞后规格。

    对于LBO引脚,它 是一个简单的漏极开路输出, 需要一个推荐值为1 MΩ 的上拉电阻器。 如果不使用,LBO引脚可以保持浮动或连接到GND。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复,但我们是否有更多有关MOSFET输出驱动器功能的详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    我们没有MOSFET输出的驱动器功能。 它是漏极开路输出,引脚只能吸收电流。 通常的连接是 通过1Mohm到Vout进行的。

    BRS,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Josef,

    很抱歉,我现在将关闭该线程,如果您有更多问题,请重新打开它。 谢谢。

    此致,

    布莱斯