This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS701:反馈电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091892/tps701-feedback-resistor

部件号:TPS701

由于TPS7.0102万目前短缺,我们建议客户改用TPS7.0151万。 在客户应用中,MCU/F2812需要3.3V_IO和1.9V_Core电源。  

但是,TPS7.0151万提供3.3V和1.8V的固定输出电压。 我们正在考虑是否在FB引脚上添加一个外部电阻器,可以将输出电压从1.8V调节到1.9V。这是否可能? 或任何有效的方式?

用于1.8V输出轨的TPS7.0151万的电阻分压器值是多少? 在e/c表中,反馈电流为1uA,FB引脚上的典型电压为1.8V。 这是否意味着内部电阻分压器为1.8M欧姆? 电阻分压器的低侧和高侧值如何?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

             TPS7.0151万是器件的固定输出版本,因此我们  无法访问FB引脚来更改电阻分压器中的电阻值。 此器件具有可访问的感应引脚,并且在输出和感应引脚之间连接了内部10K电阻器。 可以在SENSE和OUT引脚之间添加一个额外的电阻器,从而有效地增加RFB_TOP值。 能否产生1.9V VOUT取决于反馈电阻器的值。 请注意,SENSE和OUT引脚通常短接在一起,在它们之间添加电阻器可能会导致不稳定。 请给我们一周时间来验证反馈电阻器的值。 谢谢!

    此致,

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth:

    我对你的评论有点困惑。 请在这里找到我的反馈和问题。谢谢。  

    1.如果添加了外部电阻器并在VOUT和VSENSE之间并行连接,则内部10K欧姆和外部电阻的总等效电阻值将会更小,正确吗? 如果是,RFB_TOP应该小于10K欧姆?

    2.您提到过在VOUT和VSENSE引脚之间添加电阻器,这可能会导致不稳定? 为什么?

    3.内部电阻值的值是多少? 它是否为1.8M欧姆,因为输入泄漏FB电流在e/c表中指定为1uA?

    4.我想在此处更正我的客户请求。 TPS7.0151万的客户真正需要的是将VOUT1更改为1.8V (固定3.3V),并将VOUT2更改为3.3V (固定1.8V)。是否可以通过变通解决方案调整TPS7.0151万上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

           请注意 ,RFB_TOP_NET的净值 将是该等效电阻器(10K和外部电阻器的并联组合)与  设备中实际RFB_TOP的总和,RFB_TOP_NET = REQ + RFB_TOP。 通过查看数据表第7页中的结构图可以理解这一点。 不稳定的风险很小,只会由寄生虫引起。 使用TPS7.0151万器件无法实现更小的输出电压值(3.3V至1.8V)。 实现较高值(1.8V至3.3V)的机会也很小,但我需要检索 内部反馈电阻值以得出结论。 谢谢!

    此致,

    Srikanth