This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.87万-Q1:需要帮助查看设计(包括变压器)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633799/ucc28700-q1-need-help-reviewing-the-design-including-transformer

部件号:UCC2.87万-Q1

您好,

我需要帮助查看具有2个辅助输出的回扫电源的设计。

目前我遇到了一个问题,即VDD将升至大约20V,然后设备自行重新启动。 当设备重新启动时,我还能听到IC发出的咔哒声。

我用WEBENCH来设计。 我的设计意见如下

  • VIN = 80V - 265VAC
  • 输出电压= 12V直流
  • 输出= 2A

我在设计中增加了一个辅助的,以便能够同时具有隔离和非隔离的12伏输出。

以下是WEBENCH的设计结果

我在电路中的不同之处是,MY D2是标准二极管(FS8600),而不是肖特基二极管。 但我不认为这是问题所在。

我认为问题出在变压器绕组上。 我确实用数据表公式重新检查了变压器规格,转向比得出了与WEBENCH设计相同的值。

使用TDK (B6.623万A1114T001)1114)的此卷轴上的此配置手动缠绕变压器。

我在辅助绕组上没有测量到电压。 我认为这是因为设备没有切换。 测试期间的输入电压介于230-240VAC之间,校正后的主电源电压约为330VDC。

原理图为attached.e2e.ti.com/.../4048.Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natthapol,

    感谢您对TI的关注。

    为了更好地了解发生了什么,您可以提供变压器电感(一次磁化),以及显示Vcc,DRV和变压器上辅助绕组波形的波形? (如果可能,在相同的示波器镜头上一起进行引用)。 如果我们获得所有这些信号,我们应该能够了解控制器IC本身在您的主板上的表现。

    此外,您是否可以共享完整的Webench设计文档,该文档打印出所有规格和值?

    Webench尚不支持多个输出,因此如果您尚未支持,我建议您将总输出功率相加,并将其用于计算,就好像它是一个单输出设计,而其总输出功率是您的整个设计的总输出功率。 这将确保峰值电流和磁化电感更加真实。

    您提到的二极管差异实际上可能会影响这一点,因为回转比和调节点确实需要考虑二极管下降。

    如果您希望在Webench之外更灵活地查看设计过程的详细信息,您还可以通过我们的Excel设计计算器运行您的设计,如下所示:

    这将使您能够了解有关每个组件选择的影响的更多信息。 您仍需要加上总功率并在计算中使用,因为计算器专注于单输出设计。

    此外,由于是周末,我们的大多数应用工程师都要到星期一才能再次工作,因此您可以考虑查看我们提供的以下调试资源:

    我希望我们能尽快与您解决这个问题。 如果您对我的建议有任何疑问,请告诉我。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须侵入主板才能从示波器进行这些测量。 一旦测量结果可用,我将在此处发布更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有隔离+12VP,因此无法使用博客文章中的技巧。 是否可以从辅助绕组(LDO)中获取+12VP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    这其实是一个很好的把戏,我以前从未想过要这样做。 让我先想一想,这似乎是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道在MOSFET关闭相位期间辅助电压来自次级绕组。

    数据表中的信息还显示,在能量转换状态期间,辅助绕组电压有时会低于0V。 我认为辅助绕组方法上的LDO在这里会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以,但您使用二极管和电容器来校正LDO之前的电压。 就像您的示意图中的D3和CDD一样,为IC创建Vdd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我用低VF肖特基替换了次级侧的二极管,并进行了一些测量,但我使用的隔离变压器决定停止工作。 所以我会给你们介绍从上次测量到更换变压器到达的过程。

    我仍然看到辅助绕组上没有电压,甚至没有轻微移动。 但是,在辅助侧,升至大约0.5伏,然后降回0伏。

    变压器
    电感(初级) 1.659mH
    泄漏电感(初级)(拉线辅助,拉线两个二级) 最大 20µH
    所有绕组上的直流电阻 最大 0.1欧姆

    测量是在辅助侧无负载的情况下完成的,但每个辅助端都有一个154欧姆的电阻器。 我也无法获得有关示波器镜头的所有测量值。

    VDD

    VDD斜坡至21V并重新启动。

    DRV

    DRV发送3个脉冲

    我还附上了WEBENCH设计report.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_489.989万_5F00_28_5F00_767448723.pdf</s>7.67448723亿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些其他测量值

    CS引脚

    vs引脚

    变压器引脚处的辅助绕组(1个开关脉冲)

    初级绕组=~340V

    变压器引脚处的隔离次级绕组

    变压器引脚处的非隔离次级绕组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设法使部件正常工作,但在转换器运行时,我听到嗡嗡声。 这是否正常? 听起来就像快速切换噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Natthapol,

    很抱歉,美国假日季的回复出现延迟。 您是否在这方面取得了任何进展,或者您仍在忍受噪音?
    如果仍有可听见的噪音,请确保您设计了磁化电感,以便在最大负载下以尽可能高的频率运行。这可确保在转换器通过可听见的切换频率时,您的功率会低得多。 其他选项可能包括涂漆变压器(如果是导致噪音的组件)。

    此致,
    John