This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3635-Q1:关于LMS3535-Q1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1, LMS3635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635839/lms3635-q1-about-lms3535-q1

部件号:LMS3635-Q1
主题中讨论的其他部件:LMS3655-Q1

你(们)好

请让我向您介绍LMS3635-Q1或LMS3655-Q1。
1.是否存在没有频谱扩展功能的传导EMI数据
2.是否存在从PWM更改为PFM的条件?

此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山

    我们将在不扩散频谱的情况下,通过压缩的EMI结果为您提供反馈。 是否有不使用扩频的特定原因?

    在内部,当压缩电压降至预定值时,设备将进入PFM模式,反之亦然。 在自动模式下,在效率图上可以很容易地看到转换:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh-san您好

    感谢您的回复。
    我的客户需要该数据 来与具有频谱扩展功能的设备进行比较。
    我能得到从PWM更改为PFM所需的时间吗?

    此致,
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh-san您好

    很抱歉我按了键,但我能否在 不扩频的情况下获得压缩的EMI结果?

    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否存在与所附文档( 关于LMS3635-Q1或LMS3655-Q1)类似的PWM-PFM过渡波形?

    此致,
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    节假日过后,我们将为您提供帮助,因为此设备的大多数支持工程师本周都不在。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是在30MHz到108MHz范围内具有和不具有扩频的器件的EMI比较。  

    e2e.ti.com/.../LMS3655_5F00_W_2600_WO_5F00_SS.pptx</s>2600

    以下是数据表中的FPWM到PFM转换时间数据。

    ——安布莱什